SKF acquiert un fabricant leader mondial des roulements magnétiques
SKF a signé un accord avec l’entreprise britannique Edwards Limited portant sur l’acquisition de la filiale de ce dernier, S2M, leader mondial des roulements magnétiques. SKF détenait déjà 12 % du capital social de S2M.
SKF a signé un accord avec l’entreprise britannique Edwards Limited portant sur l’acquisition de la filiale de ce dernier, S2M, leader mondial des roulements magnétiques. SKF détenait déjà 12 % du capital social de S2M.
S2M réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 40 millions d’euros et emploie 200 personnes. Le siège de l’entreprise et ses installations de production sont basés à Vernon, en France.
S2M concentre depuis toujours ses activités sur le marché européen. Ses principaux segments de clientèle sont les pompes à vide, petits compresseurs d’air et à gaz, turbodétendeurs et compresseurs pour l’industrie des hydrocarbures. « Cette technologie est très intéressante et évolue rapidement, constate Tom Johnstone, PDG de SKF. Au fil des années, elle est sortie de la phase de développement et est désormais considérée comme une alternative fiable dans certains domaines d’application en plein essor. Nous accédons aux technologies de demain et c’est passionnant. »
Revolve Inc., une entreprise du Groupe SKF basée au Canada, fabrique également des roulements magnétiques. Avec l’acquisition de S2M, la gamme de roulements magnétiques s’élargit et vient compléter la gamme de roulements SKF.
Cette acquisition est sujette à l’approbation des autorités compétentes.