SKF investit dans de nouvelles usines en Inde
Par l’intermédiaire de sa filiale SKF India Ltd., SKF va construire un site de production de roulements à billes à Haridwar, dans l’État de l’Uttarkhand. Il s’agit d’un investissement de l’ordre de 30 millions d’euros.
Par l’intermédiaire de sa filiale SKF India Ltd., SKF va construire un site de production de roulements à billes à Haridwar, dans l’État de l’Uttarkhand. Il s’agit d’un investissement de l’ordre de 30 millions d’euros.
C’est le fort accroissement de la demande en Inde, émanant en particulier de l’industrie des deux roues mais aussi d’autres segments industriels, qui justifie cette décision d’augmenter la capacité de production. La nouvelle usine aura une surface au sol d’environ 11 000 m² et représentera pour SKF une augmentation de plus d’un tiers de la capacité de production de roulements à billes dans le pays. L’ouverture de cette usine ultramoderne est prévue en mars 2008 ; elle emploiera environ 300 personnes.
En outre, SKF a décidé d’investir environ 50 millions d’euros dans la construction d’une usine dédiée aux roulements de grandes dimensions. Celle-ci devrait être opérationnelle en 2008 et emploiera quelque 300 personnes, une fois sa capacité maximale atteinte.