Surveillance en continu des télécabines: un marché en devenir

La plupart des grandes villes ont leur parc d’attractions : Paris a Disneyland,
Los Angeles Magic Mountain, Stockholm Gröna Lund et Hong Kong Ocean Park.

Sur le même sujet

Comme son nom l’indique, l’Ocean Park a pour thème la mer. En plus de ses 19 attractions, dont deux montagnes russes, il compte un centre de conservation des dauphins, un parc aquatique et des aquariums dédiés aux requins, aux méduses et aux esturgeons chinois. Il accueille également deux pandas.

Situé sur un terrain de 69 hectares à la pointe sud-ouest de l’île de Hong Kong, il est divisé en deux zones : la plus grande s’étend sur le mont Nalang, la plus petite dans la vallée de Huang Zhu Keng, en contrebas.

L’entrée de chaque zone distante de 1,5 km est reliée par des télécabines offrant un panorama spectaculaire sur le sud de Hong Kong et la mer de Chine du Sud.

L’Ocean Park attire plus de cinq millions de visiteurs par an (à titre de comparaison, le Disneyland de Hong Kong en accueille 4,5 millions), ce qui le classe au septième rang des parcs d’attractions mondiaux.

Pour la bonne marche du parc, il est donc essentiel que les moto-réducteurs du système d’entraînement des télécabines soient fiables et opérationnels à 100 %. Pour ce faire, SKF Hong Kong a installé un système de surveillance des machines en continu sur l’un des moto-réducteurs à l’occasion d’un projet-pilote mené en 2007. En octobre 2008, l’initiative a reçu le feu vert de la direction et un deuxième moto-réducteur a été relié au système en 2009.

« En collaboration avec SKF, les techniciens de maintenance du parc peuvent désormais surveiller avec précision les conditions de fonctionnement des télécabines et éviter efficacement tout arrêt non planifié du système, affirme David Dong, reliability systems delivery manager chez SKF Hong Kong. Cette installation a permis de réduire les coûts de maintenance des télécabines de l’Ocean Park en passant de la maintenance préventive à la maintenance prédictive. Nous nous attendons à ce que l’on fasse de même pour d’autres attractions du parc. »