Was ist eine intelligente Lösung?
Die Definition von „intelligenter Lösung” variiert je nach dem, mit wem man spricht oder was man meint. So kann es ein völlig neues Denkkonzept sein, das unsere Weltanschauung oder sogar unsere Sicht des Universums verändert. Für so etwas bedarf es Jahre der Forschung und des Engagements unzähliger Menschen. Am Ende ist vielleicht Ruhm der einzige Lohn.
Die Definition von „intelligenter Lösung” variiert je nach dem, mit wem man spricht oder was man meint. So kann es ein völlig neues Denkkonzept sein, das unsere Weltanschauung oder sogar unsere Sicht des Universums verändert. Für so etwas bedarf es Jahre der Forschung und des Engagements unzähliger Menschen. Am Ende ist vielleicht Ruhm der einzige Lohn.
Eine intelligente Lösung kann auch das Werk eines professionellen Erfinders oder eines Entwicklungsteams sein. Manchmal sind geniale Lösungen das Ergebnis der unermüdlichen Bemühungen eines einzelnen Menschen, der seine gesamte Freizeit investiert, um seinen Arbeitsplatz zu verbessern.
Für SKF ist eine intelligente Lösung etwas, das den Kunden das Leben erleichtert. Ein wichtiger Teil in diesem Prozess besteht darin, die Kunden mit all ihren Problemen kennen und verstehen zu lernen. Dabei kann es um eine neue Technologie zur Verbesserung von Jahrzehnte alten Zuständen, um die Verhinderung von ungeplanten Betriebsunterbrechungen zur Steigerung der Produktivität oder um moderne Überwachungssysteme zur frühzeitigen automatischen Erkennung von potenziellen Problemen und Senkung der Wartungskosten gehen.
In dieser Ausgabe von Evolution stellen wir Ihnen Beispiele für intelligente Lösungen vor, die Bedingungen und Zustände verbessern, die Sicherheit am Arbeitsplatz erhöhen und sogar Behinderten ein gewisses Maß an Bewegungsfreiheit verschaffen.
Viel Spaß bei der Lektüre