Acquisizioni in Norvegia, Francia e USA
La SKF ha firmato un accordo per l’acquisto dal Gruppo AGR del rimanente 50% della società norvegese RC DEI Norge AS. L’acquisizione è soggetta all’approvazione della Norwegian Competition Authority. La SKF deteneva già il 50% di questa società attraverso la propria consociata DEI di Aberdeen, in Scozia, acquistata nel 1999. La RC DEI, che ha sede nei pressi di Stavanger, in Norvegia, ha un fatturato di circa 1,5 milioni di euro. L’attività della RC DEI consiste essenzialmente in servizi di manutenzione rivolti all’industria del greggio e del gas della piattaforma continentale del Mare del Nord.
La SKF ha firmato un accordo per l’acquisto dal Gruppo AGR del rimanente 50% della società norvegese RC DEI Norge AS. L’acquisizione è soggetta all’approvazione della Norwegian Competition Authority. La SKF deteneva già il 50% di questa società attraverso la propria consociata DEI di Aberdeen, in Scozia, acquistata nel 1999. La RC DEI, che ha sede nei pressi di Stavanger, in Norvegia, ha un fatturato di circa 1,5 milioni di euro. L’attività della RC DEI consiste essenzialmente in servizi di manutenzione rivolti all’industria del greggio e del gas della piattaforma continentale del Mare del Nord.
La SKF ha acquistato la francese SNFA S.A.S., importante azienda di cuscinetti per applicazioni aeronautiche e per macchine utensili.
Nel 2005 le vendite della SNFA sono state pari a 82 milioni di euro, con un margine operativo del 19%. Poco più della metà delle attività commerciali della SNFA, che ha 720 dipendenti, sono attribuibili alle applicazioni aeronautiche.
La SNFA ha uno stabilimento di produzione di cuscinetti per l’industria aeronautica a Valenciennes, fuori Parigi, che dà
lavoro a 430 persone, oltre a due stabilimenti per la produzione di cuscinetti di alta precisione a Torino e a Charfield, nel Regno Unito, nei quali lavorano 290 persone.
La SNFA è nota per i prodotti di alta qualità, innovativi e tecnicamente molto avanzati. Nel settore aerospaziale, la sua gamma di prodotti è complementare a quella della SKF Aerospace e trova applicazione in motori, scatole a ingranaggi, elicotteri e cellule d’aereo.
La SKF ha acquistato il 51% delle azioni dell’azienda nordamericana produttrice di tenute Macrotech Polyseal Inc. L’accordo prevede l’acquisto da parte della SKF del restante 49% entro tre anni. La Macrotech è leader nel settore delle tenute in poliuretano per circuiti idraulici e dei prodotti in plastica, soprattutto politetrafluoroetilene, PTFE, per le industrie del mercato americano.
La Macrotech ha sede a Salt Lake City, Utah, con due stabilimenti e 397 dipendenti. Le vendite annue ammontano a circa 27 milioni di euro. Il prezzo di acquisto della quota del 51% delle azioni è stato stabilito in 17 milioni di euro.
Dell’assortimento fanno parte prevalentemente tenute idrauliche in poliuretano stampate a iniezione, che trovano impiego nei circuiti idraulici e nelle apparecchiature di processo. Il 95% circa dei clienti della Macrotech è situato in Nord America.