Catalogo VSM su CD-ROM
Per anelli di tenuta
– auto e veicoli industriali.La gamma degli articoli dedicati al ricambio auotoveicoli si è allargata da qualche anno agli anelli di tenuta specifici per le vetture e gli autocarri.
La naturale attrazione applicativa cuscinetto-anello di tenuta, si tramuta quasi sempre nella sostizuione contempranea di entrambi gli elementi.
Il Kit SKF VKBA (dedicato alle ruote dei veicoli) ha di fatto concretizzato questa attitudine alla sostituzione simultanea dei componenti.
Infatti in tutti i casi dove il cuscinetto ruote non sia un cuscinetto HBU della prima, della seconda o della terza generazione, il Kit prevede da uno a due anelli di tenuta (eccetto i VKBA 1396 e 1397 per il Fuoristrada Mercedes Benz 240 e 250 che ne prevedono tre).
Và da se che le ruote sono solo una delle applicazioni dei veicoli.
Motore, cambio,differenziale, sterzo, pompa acqua, pompa olio,riduttori ausiliari, prese di forza, rinvii, hanno al loro interno uno o piu anelli di tenuta che non rientrano in un Kit specifico come quello delle ruote.
I circa quindici diversi profili, abbinati alle diverse composizioni che vanno dal singolo labbro al Mudblock, realizzati nelle varie mescole, da quella nitrilica ossigenata alla fluorata, (niente a che vedere con il fluoro dei dentifrici) assicurano la ritenuta del lubrificante nelle diverse applicazioni.
Niente da invidiare al mondo dei cugini cuscinetti fatti di acciao!!!!!
Tutto questo ben di Dio di informazioni era disponibile fino all’anno 2000 in un prezioso catalogo dalla elegante copertina nera realizzato dalla RFT (numero 1455 IT).
Innamorati del prodotto e nella consapevolezza che il nuovo millennio ci pone obiettivi sempre piu ambiziosi nelle vendite di questi prodotti, ci siamo lasciati sedurre dalle «nuove» tecnologie informatiche nel campo della gestione degli archivi e della multimedialita e con il prezioso contributo degli uomini CR / RFT e la consulenza di una azienda specializzata nella realizzazione di prodotti ad alto valore aggiunto, abbiamo realizzato il primo CD-ROM dedicato esclusivamente agli anelli di tenuta per applicazione autoveicolistiche.
Presentazione
Cinque sezioni distininte ed una sorpresa
- Uno spazio dedicato alla presentzaione della SKF
- Uno spazio dedicato alle informazioni tecniche
- Uno spazio dedicato alla certificazione ISO
- Una sezione dedicata alle autovetture
- Una sezione dedicata ai veicoli industiali e agli autobus
Gli articoli (GTV, ATN ATV ecc ecc) per la sezione delle auto sono in numero di 250, 270 quelli per autocarri.
Il dettaglio delle applicazioni si articola in 50 per le auto e 145 per gli autocarri.
È stato inserito inoltre un campo per i riferimenti della concorrenza.
Le possibili entrate per la ricerca sono nove.
- Codice SKF
- Disegno originale
- Disegno Corteco
- Applicazione
- Marca
- Veicolo
- Diametro albero
- Diametro sede
- Tipo
Una volta individuati i vari prodotti è possibile selezionarne uno solo per avere l’esatta composizione delle informazioni .
Per chi è stato pensato?
Per la rete di distribuzione della SKF specializzata nel ricambio autoveicoli che può veicolare informazioni e prodotto al circuito della riparazione dei veicoli.
Come si chiama?
CD-ROM 1710 I.
Dimenticavamo la sorpresa!
Poichè qualche volta la ricerca di un prodotto può riservare aspetti un pò noiosi, abbiamo pensato che un salva schermo (screen saver) a punti potesse distrarre dallo stress quotidiano.
Scaricarlo è semplice:
provate!
Stefano Biasizzo
SKF, Vehicle Service Market
Tel. 011/9852235
stefano.biasizzo@skf.com