Corsi di formazione SKF: la nuova risposta a vecchie esigenze

Tuttavia, l’offerta formativa SKF non si ferma qui. Sono stati infatti confermati i corsi che coprono le aree del montaggio e manutenzione (BEMA), dell’allineamento e bilanciamento (ALBIL), delle strategie e metodi di manutenzione (MS1 e MS2) e dell’analisi vibrazionale (VIB1 e VIB2). La finalità, sempre la stessa: offrire un percorso formativo che possa soddisfare al meglio le esigenze degli addetti ai lavori, con un valore aggiunto che spiega, almeno in parte, il successo dei corsi SKF nel corso degli anni. Ovvero, la sua squadra di insegnanti. Ingegneri interni all’azienda che si confrontano costantemente con i clienti per trovare soluzioni a problemi diversi.
Un’esperienza sul campo che fa la differenza quando si intende condividere informazioni operative, pratiche, da utilizzare nel modo corretto.
La conoscenza a domicilio, l’alternativa che mette d’accordo tutti. Come si diceva, i corsi di formazione prendono forma al Performance Engineering Centre, appendice SKF alle porte di Torino. Ma se un’azienda ha bisogno di una proposta formativa su misura, ritagliata sulle sue necessità, che possa svilupparsi nei suoi uffici, nei modi e nei tempi da concordare con SKF, ecco che nasce il percorso a domicilio. SKF si sposta nell’azienda per venire incontro alle sue richieste, modulando i corsi disponibili in funzione delle reali esigenze di chi la ospiterà per la sessione in trasferta. Una possibilità che da molti anni ormai numerosi clienti hanno accolto con grande favore, perché consente di ottimizzare il percorso formativo senza abbassare in alcun modo la qualità delle informazioni condivise. Anzi, declinando queste ultime nell’ambito di competenza dell’azienda interessata. Si possono infatti coniugare in un’unica soluzione esigenze di diversi gruppi di lavoro, progettazione, montaggio, manutenzione e service. Una condizione che piace moltissimo al cliente, e che fa bene anche alla SKF, perché rappresenta un’opportunità importante per approfondire argomenti in settori anche molto distanti tra loro.
Per conoscere da vicino la proposta formativa SKF, è attivo il sito internet dedicato a questo link. Al suo interno, il dettaglio di tutti i corsi in programma nei prossimi mesi e le indicazioni per contattare SKF.