Il momento giusto per ingrassare
Il nuovo rilevatore a ultrasuoni per la lubrificazione TLGU 10 permette di allungare la vita dei cuscinetti
L’importanza di una lubrificazione accurata non deve essere sottovalutata, dal momento che sia l’eccessiva sia la scarsa lubrificazione possono ridurre la durata dei cuscinetti.
La lubrificazione eccessiva è infatti uno spreco. L’eccesso di grasso è costoso e può inoltre provocare gravi complicazioni. La lubrificazione insufficiente può invece portare a guasti prematuri e all’ingresso di contaminanti nei cuscinetti.
Ancora oggi, però, la rilubrificazione viene spesso eseguita sulla base dell’esperienza e senza il supporto delle tecnologie disponibili sul mercato.
Per questo SKF offre una soluzione pratica e facile da usare per la rilubrificazione assistita: il rilevatore a ultrasuoni TLGU 10.
Utilizzando la tecnologia a ultrasuoni, questo dispositivo portatile aiuta a migliorare il processo di rilubrificazione manuale, assistendo l’operatore di manutenzione nell’erogare la quantità corretta di lubrificante nel cuscinetto al momento giusto, contribuendo così a massimizzare le prestazioni e la durata del cuscinetto e quindi del macchinario nel suo insieme.
Un display a colori indica inoltre i livelli di rumore semplificando ulteriormente l’utilizzo. La combinazione del suono e dell’indicazione visiva aiuta l’operatore di manutenzione a rilubrificare al momento giusto, rapidamente, con la giusta quantità e la massima precisione.
Il TLGU 10 permette di semplificare il processo, rendendolo più pratico e offrendo una lubrificazione assistita basata sulle reali condizioni di lavoro del cuscinetto evitando sia la lubrificazione insufficiente sia quella eccessiva
Il rilevatore a ultrasuoni trova applicazione ideale nella lubrificazione di cuscinetti installati all’interno di motori elettrici, pompe, ventilatori, compressori e nastri trasportatori.
Il TGLU 10 è disponibile come kit, la pistola per grasso può essere acquistata separatamente.
Guarda anche il canale Mapro su you tube