La co­no­scen­za SKF al vo­stro ser­vi­zio

Contenuto correlato

Equipaggiare il mondo con la propria conoscenza è l’obiettivo che da sempre contraddistingue SKF.

La conoscenza SKF al vostro servizio” è il titolo del ciclo di seminari organizzato nel mese di novembre dalla Service Division di SKF Italia. Un momento di incontro con i Concessionari Autorizzati e i propri clienti, per illustrare le novità di prodotto nell’ambito delle cinque Piattaforme del Gruppo: Cuscinetti e Unità, Tenute, Meccatronica, Sistemi di Lubrificazione e Servizi.

L’apertura dei lavori, relativamente alla piattaforma Cuscinetti e Unità, è stata affidata a Vittorio Zanella, Application Engineer Manager, che ha presentato i cuscinetti di nuova generazione Explorer, risultato dell’evoluzione tecnologica SKF dalla linea CARB (1995) agli orientabili a rulli (1999). I cuscinetti Explorer sono composti di acciaio purissimo, derivato da un nuovo trattamento termico brevettato chiamato XByte™, che assicura numerosi vantaggi in termini di capacità di carico, durata e velocità di rotazione.

Valeria Moscatelli, Technical Consultancy-Product Management SKF, ha illustrato la gamma di cuscinetti ad alta precisione, che garantiscono una netta riduzione del margine di errore grazie alla innovativa gabbia in PEEK, alle tenute con design a basso attrito e al grasso specifico per alte velocità.

La gamma di prodotti della Piattaforma Cuscinetti include inoltre gli Engineering Products, per applicazioni speciali e funzioni avanzate. Come i cuscinetti graphite technology, con gabbia corona in grafite per applicazioni a elevate temperature oppure i cuscinetti Solid Oil, lubrificati a vita grazie alla matrice polimerica con olio lubrificante o ancora i cuscinetti INSOCOAT, rivestiti di ossido di alluminio per applicazioni elettriche critiche.

La meccatronica è l’integrazione tra meccanica, elettronica e informatica, un settore in cui SKF ricopre un ruolo di primo piano fin dai primi anni ’70, con numerosi progetti in campo aeronautico e automotive. Paolo Chiavassa, Mechatronics Business Development, ha illustrato le quattro grandi famiglie della Piattaforma Meccatronica SKF: sistemi di azionamento, attuatori, sistemi di posizionamento e sistemi di guida. Un’offerta integrata che parte dai sistemi di azionamento: le viti a sfera garantiscono inedite possibilità di customizzazione per applicazioni di carico basse e medio-basse, mentre le viti a rulli sono invece ideali per carichi più elevati e applicazioni complesse.

I sistemi di guida, prodotti negli stabilimenti del Gruppo in Germania e Cina, comprendono manicotti, guide lineari di precisione e guide profilate. Sono invece sette i centri SKF nel mondo dedicati alla produzione di attuatori: attuatori lineari, attuatori rotanti e colonne telescopiche, fondamentali nelle apparecchiature medicali così come nell’automazione edilizia.

“La meccatronica è una disciplina in continua evoluzione – conclude Chiavassa. Sempre più aziende si muovono in questa direzione. I crescenti costi energetici e la sempre maggiore sensibilità verso le tematiche ambientali spingono infatti il mercato verso questo genere di soluzioni, più vantaggiose e sostenibili rispetto ai tradizionali sistemi idraulici”.

Soluzioni a 360 gradi per tutti i settori industriali
Con sedici stabilimenti in tutto il mondo, la Piattaforma Tenute rappresenta un’area di importanza strategica per il Gruppo. “L’offerta di SKF nel campo delle tenute è decisamente ampia – dichiara Antonino Saraò, Technical Consultancy – Product Management SKF. Basti pensare che sono a disposizione 451 tagli differenti, per un totale a catalogo di 10.804 tipi”.

Nel corso dei seminari sono state presentate le innovazioni SKF nel campo delle tenute, come la nuova serie di esecuzione Waveseal, a labbro sinusoidale e coppia di attrito più bassa, ideale per macchine che richiedono lunghe durate di esercizio ed alta ritenzione di lubrificante. O le nuove tenute di grande diametro, rivestite di metallo e con molla interna, disponibili anche con strato esterno in gomma vulcanizzata.

L’offerta di SKF nel campo delle tenute industriali, riunita sotto la sigla SKF Sealing Solutions, si è inoltre arricchita negli ultimi anni grazie a numerose acquisizioni come Economos, società austriaca entrata a far parte del Gruppo alla fine del 2006, specializzata in tenute di alta qualità e soluzioni ingegneristiche che impiegano materie plastiche.

“Il corretto lubrificante, nella giusta quantità, al momento giusto, nella giusta posizione, con il corretto metodo o sistema”. Con queste parole Giovanni Negri, Lubrication Business Development Manager, ha aperto il suo intervento dedicato alla Piattaforma Sistemi di Lubrificazione.

I prodotti SKF comprendono numerose soluzioni ad hoc come il sistema di lubrificazione elettromeccanica SYSTEM 24 LAGE, in grado di fornire una perfetta lubrificazione a punto singolo in macchine complesse oppure la gamma Easyline, ideale per impianti che necessitano di lubrificazione non convenzionale. Per le guide lineari, il sistema Compact Greaser garantisce invece una soluzione pratica e allo stesso tempo economica. “Più del 50% dei cedimenti prematuri e dei danneggiamenti dei cuscinetti deriva da una errata o insufficiente lubrificazione” ha concluso Negri. “Grazie all’esperienza SKF siamo in grado di intervenire e consigliare la soluzione ottimale per qualsiasi tipologia di impianti e macchinari, con un vantaggio concreto in termini di consumi e quindi di produttività”.

Soluzioni innovative ad elevata efficienza
La Piattaforma Servizi del Gruppo, presentata da Luca Lemma, Reliability Systems, comprende tre grandi aree di competenza. La prima è rappresentata dai contratti di Service: soluzioni che utilizzano tecniche evolute di analisi della produzione per apportare miglioramenti nelle prestazioni dei macchinari.

Una efficace strategia di manutenzione è infatti in grado di incrementare sensibilmente la produttività all’interno di un impianto. L’approccio di SKF alla manutenzione si basa su una piattaforma di analisi predittiva e proattiva. Comprendere i tempi di intervento sulla macchina e proporre una soluzione in anticipo può rappresentare un netto miglioramento dell’impianto, con ricadute positive in termini economici.

La seconda area di competenza della Piattaforma Servizi comprende la revisione e la rigenerazione di macchine complesse. Elio Sabbatino, Spindles Service-SKF Reliability Systems, ha illustrato il servizio SKF di revisione mandrini, portato avanti dalla nuova realtà societaria SKF Ball Screws and Services.

Presso lo stabilimento di Torino vengono ricondizionati mediamente ogni anno 600 mandrini di tutte le tipologie, con interventi di precisione che si avvalgono di una piattaforma integrata a livello internazionale che conta a oggi sedici centri in tutto il mondo.

Un terzo e ultimo settore è rappresentato dai corsi di formazione, che per il 2009 includono un’offerta ancora più ampia di materie e aree tematiche. Senza dimenticare la possibilità di organizzare corsi su misura per il cliente, con proposte dedicate ad approfondire tutti gli aspetti della Knowledge Engineering del Gruppo.

Un appuntamento importante per affrontare al meglio i trend del futuro. Questo in sintesi lo spirito del ciclo di seminari organizzato dalla Service Division di SKF Italia. Particolare attenzione è stata dedicata al tema della sostenibilità e della responsabilità ambientale con una panoramica a 360° sulle soluzioni in grado di ottimizzare i consumi: la conoscenza del Gruppo al servizio del mercato e dell’innovazione.

La Redazione