La SKF for­ni­sce le unità mozzo per la Ca­dil­lac STS-V

La SKF ha ottenuto il contratto per la fornitura delle unità mozzo per le ruote anteriori e posteriori della nuova Cadillac STS-V 2006. X-Tracker™ è il nome di questa unità di nuova esecuzione che migliora le prestazioni, la stabilità e la tenuta in curva delle moderne vetture di lusso.

Contenuto correlato

La SKF ha ottenuto il contratto per la fornitura delle unità mozzo per le ruote anteriori e posteriori della nuova Cadillac STS-V 2006. X-Tracker™ è il nome di questa unità di nuova esecuzione che migliora le prestazioni, la stabilità e la tenuta in curva delle moderne vetture di lusso.

La X-Tracker è un’unità asimmetrica formata da un cuscinetto obliquo a due corone di sfere, in cui la corona esterna è disposta su un diametro maggiore e contiene un numero superiore di sfere rispetto alla corona interna. Questa esclusiva configurazione permette di aumentare la capacità di carico e la durata di esercizio.