Lubrificazione e rispetto ambientale

Contenuto correlato

Ci sono sei miliardi di motivi per utilizzare il grasso ecologico SKF!La sopravvivenza del pianeta è una crescente preoccupazione del nuovo secolo.
Alla SKF ci si rende conto che la soluzione del problema sta in ciascuno di noi e si cerca quindi di affrontare in maniera efficace i problemi ambientali, realizzando prodotti e processi ecologicamente compatibili.
   Dopo aver ottenuto la certificazione ISO 14001, la normativa internazionale sulla gestione dell’ambiente, la SKF si sta battendo per essere non solo il più importante costruttore di cuscinetti, ma anche il più avanzato promotore della salvaguardia ambientale.
E’ stato stimato che una quantità compresa tra 4 e 12 milioni di tonnellate di lubrificanti ed oli in genere venga «dispersa» ogni anno nell’ambiente con danni agli ecosistemi facilmente immaginabili.
   Ecco perchè nella propria gamma grassi è stato realizzato e recentemente introdotto il nuovo grasso ecologico LGGB 2, biodegradabile e di bassa tossicità, che rappresenta una valida alternativa ai classici lubrificanti non biodegradabili. Il grasso LGGB 2 è destinato a quelle applicazioni nelle quali l’inquinamento deve essere assolutamente evitato.
   Fino a qualche tempo fa, i lubrificanti biodegradabili erano considerati non adatti per applicazioni su cuscinetti in genere.
   Oggi con le nuove tecnologie questo è possibile, ed il grasso LGGB 2 soddisfa le severe specifiche SKF per la lubrificazione dei cuscinetti.
   Provato ed omologato per gli snodi acciaio su acciaio e per i cuscinetti a sfere ed a rulli, il nuovo grasso ecologico è idoneo per un vasto campo di impieghi e per varie condizioni di lavoro, quali applicazioni su macchine agricole e forestali, nel campo del trattamento delle acque, nei trasportatori e negli snodi acciaio su acciaio.
Leonardo Dellerba  
SKF, Vendite end-users e servizi  
Tel. 011/9852667  
leonardo.dellerba@skf.com