Nuovi contratti
Le unità cuscinetto per ruote comprendono un sistema ABS (Antilock Braking System) attivo e sono caratterizzate da un’esecuzione flessibile che le rende una soluzione efficace in termini di costi per una serie di veicoli, da quelli compatti ai SUV.
Audi AG
La SKF ha firmato con l’Audi accordi riguardanti la fornitura di componenti che saranno impiegati su un gran numero di modelli. I contratti, il cui valore stimato è pari a circa 110 milioni di euro, prevedono la fornitura di quattro diverse versioni di unità cuscinetto per ruote, oltre a una serie di cuscinetti per la nuova trasmissione a doppia frizione.
Le unità cuscinetto per ruote comprendono un sistema ABS (Antilock Braking System) attivo e sono caratterizzate da un’esecuzione flessibile che le rende una soluzione efficace in termini di costi per una serie di veicoli, da quelli compatti ai SUV.
La fornitura, che comincerà nel 2013, coinvolgerà gli stabilimenti SKF in Spagna e in Italia.
LKAB
La SKF ha firmato un contratto quinquennale con la Società mineraria svedese LKAB per la fornitura di servizi presso le miniere della società a Malmfälten, nella Svezia settentrionale. La LKAB lavora il minerale di ferro per le acciaierie del mercato internazionale. Il contratto, che ha un valore stimato di circa 6,8 milioni di euro, prevede la fornitura di servizi avanzati per il monitoraggio delle condizioni, la misurazione delle vibrazioni, il monitoraggio remoto e la diagnostica delle macchine per laminatoi, trasportatori, pompe e ventilatori, sia in superficie sia in sotterraneo.
La manutenzione preventiva ha lo scopo di ridurre i fermi non programmati e migliorare l’affidabilità e la produttività.