Panorama dall’alto
A Hong Kong una gigantesca statua offre una vista spettacolare.
Link correlati
I visitatori di Lantau Island, la più vasta isola di Hong Kong, non possono perdersi la statua del Tian Tan Buddha, meglio nota come “Grande Buddha”, che si staglia placidamente contro il cielo. Realizzata completamente in bronzo, con i suoi trentaquattro metri di altezza è una delle statue in esterno raffiguranti il Buddha seduto più grandi del mondo. Completata nel 1993, la scultura pesa 250 tonnellate ed è formata da oltre 200 pezzi di bronzo, sostenuti da un telaio di acciaio.
Per raggiungerla, i visitatori possono salire a bordo della cabinovia Ngong Ping 360, che dal centro di Tung Chung in 25 minuti compie un percorso panoramico di 5,7 chilometri sulla omonima baia. Si può viaggiare scegliendo la cabina standard, la crystal (che ha il pavimento in vetro), quella privata e – per rendere più glamour un’occasione speciale – la 360 Sky Lounge, decorata con cristalli Swarovski.
Oltre a fornire i cuscinetti per l’intero impianto funiviario, la SKF dà assistenza per il condition monitoring del sistema di trazione mediante l’analisi delle vibrazioni e l’analisi spettrale del grasso.