Partnership strategica
La SKF ha firmato un memorandum d’intesa per una partnership strategica con la Sinovel Wind Co. Ltd., uno dei principali costruttori di turbine eoliche della Cina. Il memorandum pone le basi per l’istituzione di un rapporto privilegiato fornitore/cliente tra le due società, finalizzato all’ottimizzazione della catena di fornitura, alla formazione e allo sviluppo del personale, allo sviluppo dell’ingegneria e alla progettazione, nonché alla gestione delle risorse.
La SKF ha firmato un memorandum d’intesa per una partnership strategica con la Sinovel Wind Co. Ltd., uno dei principali costruttori di turbine eoliche della Cina. Il memorandum pone le basi per l’istituzione di un rapporto privilegiato fornitore/cliente tra le due società, finalizzato all’ottimizzazione della catena di fornitura, alla formazione e allo sviluppo del personale, allo sviluppo dell’ingegneria e alla progettazione, nonché alla gestione delle risorse.
La SKF ha anche firmato una serie di contratti con la Sinovel, per un valore superiore a 33 milioni di euro, aventi per obiettivo la fornitura nel 2010 di cuscinetti per l’albero principale e di sistemi di tenuta per le turbine da 3MW.
La collaborazione con la Sinovel era già stata annunciata nel settembre 2009, quando la SKF inaugurò una nuova fase degli investimenti nello stabilimento di Dalian, nella provincia cinese di Liaoning. L’investimento, del valore di 58 milioni di euro, era iniziato nel maggio 2008 e rappresenta la seconda delle tre fasi di un progetto del 2005. Il nuovo stabilimento, che occupa una superficie di 25.000 m2, sorge a fianco di quello esistente e ne raddoppia la capacità produttiva.
Obiettivo dell’investimento è aumentare la capacità produttiva di cuscinetti di dimensioni medio-grandi, al fine di sostenere la continua crescita del business in Cina e in altre regioni asiatiche, in particolare nei settori siderurgico, minerario, edile, delle energie rinnovabili e delle trasmissioni industriali.