Risparmiare lubrificante dove serve
Liberi di decidere quando è meglio lubrificare
Oggi a questi collaudati strumenti per la lubrificazione utilizzati spesso nelle macchine a ciclo continuo si aggiunge una nuova versione alimentata con un cavo elettrico attraverso la quale il lubrificatore può essere attivato quando serve comunicando lo stato di funzionamento all’operatore. Queste nuove funzionalità abbinate alla classica impostazione dell’erogazione del grasso da 1 a 12 mesi permettono al nuovo lubrificatore automatico TLSD 1-DK (questo è il suo nome) di pompare il lubrificante in base alle reali necessità, senza sprechi e, soprattutto, solo quando è necessario. Il principale elemento che differenzia il lubrificatore automatico a punto singolo cablato è l’alimentazione elettrica esterna che assicura che la corretta quantità di lubrificante venga erogata in un periodo di tempo prestabilito e solo quando la macchina è in funzione. Inoltre attraverso un PLC è possibile estrarre il segnale per tenere sotto controllo lo stato di esercizio mentre invia il lubrificante ai punti da servire. È stato studiato per essere acceso e spento quando importa. Ciò consente una maggiore precisione della quantità di lubrificante fornita rispetto alle tradizionali tecniche di ri-lubrificazione manuale. Rendendo possibile la sospensione dell’invio di grasso, si evita di lubrificare la macchina quando non lavora. Questo vale in particolare dove è richiesta estrema affidabilità in applicazioni poste in luoghi difficili o pericolosi da raggiungere oppure dove elevati volumi di lubrificante potrebbero ridurre drasticamente la durata delle cartucce senza portare un effettivo beneficio. Dunque tutte quelle applicazioni che non usavano un lubrificatore automatico perché non si poteva mettere in stand-by o perché non trasmetteva informazioni sull’esercizio, da oggi possono rivolgersi alla SKF ed al suo TLSD 1-DK attivabile a comando, magari comodamente seduti all’interno della stanza dei bottoni…, altrimenti tramite un PLC a bordo macchina. A voi la scelta. Non ci aspettiamo solo di applicare il TLSD 1-DK cablato su nuovi impianti ma altrettanto di aggiornare le applicazioni già in campo sostituendo l’unità esistente con la nuova unità collegandola all’impianto elettrico del macchinario. Il nuovo lubrificatore automatico TLSD 1-DK è indicato per tutte le applicazioni dove è richiesto un dosaggio preciso di lubrificante alternato a pause nell’erogazione. La confezione comprende ovviamente la piastra di appoggio TLSD 1-SP (o -SPV per la versione a olio; si la facciamo anche per la lubrificazione ad olio) ed utilizza le stesse ricariche da 125 o 250ml dei lubrificatori automatici tradizionali TLSD, quindi è intercambiabile.