SKF BeltAlign
Il nuovo strumento SKF TMEB 1
per l’allineamento delle pulegge a V.Per un funzionamento senza problemi, le pulegge a V delle trasmissioni a cinghia devono essere ben allineate, al fine di garantire un’ottimale durata di cinghie e pulegge, nonché di tutti gli altri organi meccanici tra i quali il cuscinetto.
Proprio per tale scopo, la SKF ha sviluppato una nuova strumentazione, frutto delle tecnologie più avanzate, che consente in modo estremamente rapido e preciso di effettuare il controllo e l’eventuale correzione dell’allineamento delle pulegge a V.
Il BeltAlign è costituito da due soli elementi, chiamati emettitori laser, che vengono montati tramite inserti di dimensioni variabili nelle scanalature delle pulegge e a queste fissati tramite barrette magnetiche, per assicurare gli elementi stessi posizionati saldamente.
Una volta accesi i due elementi emettono entrambi una linea laser, che viene proiettata sull’elemento contrapposto e consente geometricamente di verificare la situazione dell’allineamento delle due pulegge.
Il grande vantaggio è che, mentre i metodi tradizionali lavorano sulle facciate delle pulegge, il sistema di fissaggio del TMEB 1 opera nei punti più importanti per l’allineamento, cioè le scanalature, consentendo l’utilizzo anche in caso di pulegge di spessore diverso o comunque nelle situazioni in cui le facciate non possano essere prese come riferimento.
Inoltre, grazie all’originale metodo del doppio raggio laser, viene eliminata la necessità di utilizzare specchi o elementi riflettenti rendendo minima la dispersione del raggio; questo si traduce nella possibilità di operare anche a grande distanza (fino a 6 metri).
Ultima cosa importante da sottolineare è che BeltAlign è uno strumento che, consentendo una immediata visualizzazione dell’ eventuale disallineamento, permette in modo intuitivo di capire le correzioni da apportare alle pulegge, e quindi non necessita di nessun tipo di addestramento all’uso.
Leonardo Dellerba
SKF, Vendite end-users e servizi
Tel. 011/9852667
leonardo.dellerba@skf.com