SKF ed Ema Motor Sport: la marcia in più per i kit SKF – La notorietà personale, lo sviluppo di un brand: tutto passa attraverso i social media.
Questo articolo è stato pubblicato alcune settimane prima della scomparsa di Ema Motor Sport. SKF ha avuto il piacere e l’onore di collaborare con Emanuele Sabatino per diversi anni. Ema Motor Sport è stato un partner prezioso per le attività di comunicazione di SKF in Italia. Una collaborazione importante dal punto di vista umano prima ancora che professionale. SKF è vicina alla famiglia e a tutti i suoi cari. Grazie Ema.
I numeri che ne fanno una star dei social media: oltre 127.000 iscritti al canale YouTube, 340mila follower su Facebook e 75mila su Instagram, i suoi video raggiungono numeri da capogiro, con punte che superano le 600.000 visualizzazioni oltre ad essere protagonista di alcuni format dedicata all’auto su Discovery Channel.
Diversi sono stati i video tecnici realizzati da Ema per parlare dei kit SKF e tra questi annoveriamo il video girato nello stabilimento SKF dove Ema mostra le varie fasi che portano alla produzione di un cuscinetto di terza generazione. Un’esperienza unica, che racconta da vicino come nascono i cuscinetti che usiamo tutti i giorni sulle nostre automobili.