SKF presenta il nuovo kit pastiglie freno
Massima sicurezza, ridotta rumorosità e riduzione della distanza di frenata del 20%.
Le pastiglie si caratterizzano per un’elevata performance e permettono di ridurre la distanza di frenata del 20%. Sono rivestite e sottoposte a un trattamento superficiale di scorching che migliora le condizioni di alloggiamento tra le pastiglie e i dischi.
Hanno una componente in ceramica che riduce la produzione di polvere e i livelli di rumorosità. Semplici da installare e facilmente intercambiabili, le pastiglie hanno una lunga durata di esercizio e semplificano le operazioni di manutenzione.
Ospitato all’interno del classico packaging SKF di colore blu, il kit pastiglie freno comprende, oltre alle pastiglie, tutti gli accessori che servono per il montaggio come dadi e clipper di chiusura. È incluso un comodo indicatore elettrico dello stato di usura.
Sulla confezione è inoltre presente un codice QR che permette di accedere alle istruzioni e a dettagliate informazioni tecniche e di prodotto.