SKF Solution Factory: la formazione in pista
Sulla base dell’esperienza centenaria nel mondo dei cuscinetti, della meccanica e della trasmissione di potenza, SKF ha messo a punto un programma formativo organizzato su quattro macro-aree, presso il Training Center della Solution Factory, con sede a Moncalieri (TO):
Sulla base dell’esperienza centenaria nel mondo dei cuscinetti, della meccanica e della trasmissione di potenza, SKF ha messo a punto un programma formativo organizzato su quattro macro-aree, presso il Training Center della Solution Factory, con sede a Moncalieri (TO):
- Manutenzione
- Affidabilità e diagnostica
- Progettazione
- Ingegneria di manutenzione
- Certificazione Vibration Analysis ISO 18436
Il Training center è dotato di sale per la formazione teorica, una sala conferenze e due sale per le formazione pratica.
Il fiore all’occhiello sono i nostri docenti in aula, Application e Service Engineer di SKF, in possesso di certificazioni ISO con notevole esperienza sul campo e Consulenti selezionati con anni di esperienza nella formazione aziendale.
Nel corso degli anni si è dato spazio anche a percorsi su misura, personalizzando le richieste dei Clienti di SKF. In base alle aree formative che si vogliono sviluppare e alle figure professionali interessate, viene realizzato uno Skill assessment (questionario con domande a risposta multipla) che permette la valutazione oggettiva delle competenze attuali comparandole con quelle attese.
L’implementazione di un corretto piano di formazione viene sviluppato attraverso le seguenti fasi:
- Analisi dei bisogni formativi
- Progettazione del piano di formazione
- Erogazione dei corsi
- Valutazione del livello di apprendimento
I corsi prevedono una parte teorica in aula e una parte pratica presso le sale dimostrative o in impianto. Per ulteriori approfondimenti possono essere implementate sessioni di Training on the job su richiesta.
A chi sono rivolti: Operatori di linea, Operatori di manutenzione, Responsabili di manutenzione, Ingegneri di manutenzione e Ufficio tecnico progettazione meccanica.
La SKF Solution Factory ha ottenuto la certificazione ISO 9001:2008 con estensione EA37 settore Formazione.
Le iscrizioni sono aperte: basta un click!
Link iscriviti: https://www.corsi-skf.com/
Italy Market Communication