Tutti gli ar­ti­co­li per "Bea­ring fai­lu­re"

Competenza ingegneristica

Dalla teo­ria alla pra­ti­ca

Lo scienziato principale di SKF, Guillermo Morales-Espejel, è stato la forza trainante dietro lo sviluppo di un approccio radicalmente nuovo alla [...]
Bearing failure,Bearing life,Lubrificanti,
Tecnologia digitale

La col­la­bo­ra­zio­ne man­tie­ne all’apice della forma un parco eo­li­co ma­tu­ro

Uno dei primi parchi eolici offshore in Europa ha raggiunto la metà del suo ciclo di vita. Grazie alle innovative soluzioni di manutenzione e [...]
Bearing failure,Bearing life,Bearings,Sustainability,Wind,
Competenza ingegneristica

Al­te­ra­zio­ne della mi­cro­strut­tu­ra dell’ac­cia­io dei cu­sci­net­ti nella fa­ti­ca da con­tat­to di ro­to­la­men­to

Il deterioramento dei materiali è la causa principale dei cedimenti dei cuscinetti volventi. Sviluppare una profonda comprensione di questo fenomeno [...]
Bearing failure,Bearings,Failure modes,
Competenza ingegneristica

Ana­li­si dei dan­neg­gia­men­ti dei cu­sci­net­ti gra­zie alla norma ISO 15243

Essere in grado di identificare le modalità di cedimento e le cause dei danneggiamenti dei cuscinetti volventi è il primo passo per evitare danni [...]
Affidabilità,Bearing failure,Sustainability,
Produzione

I cu­sci­net­ti giu­sti met­to­no fine ai fermi mac­chi­na nell’in­du­stria au­to­mo­bi­li­sti­ca

Grazie a una soluzione personalizzata di cuscinetti orientabili a rulli SKF, un costruttore di veicoli tedesco ha aumentato da tre a oltre trentasei [...]
Automobili,Bearing failure,Bearing life,
Competenza ingegneristica

Nuova ese­cu­zio­ne dei cu­sci­net­ti per i mol­ti­pli­ca­to­ri di giri delle tur­bi­ne eo­li­che

I nuovi cuscinetti SKF DuraPro per moltiplicatori di giri delle turbine eoliche sono caratterizzati da resistenza, durata di base e robustezza [...]
Bearing failure,Bearings,Digitization,New technology/product,Quality,
Tecnologia digitale

Ri­spar­mi as­si­cu­ra­ti con il mo­ni­to­rag­gio si­cu­ro dei treni

La metropolitana di Guangzhou è uno dei sistemi più trafficati del mondo. La scelta del gestore di passare da un modello di manutenzione programmata [...]
Bearing failure,Bearing life,Bearings,Digitization,Sustainability,