Tutti gli ar­ti­co­li per "Cu­sci­net­ti ra­den­ti"

Industria

So­lu­zio­ni per la Scu­de­ria Fer­ra­ri Vet­tu­ra di For­mu­la 1

La nuova F14 T della Scuderia Ferrari è equipaggiata con numerose soluzioni realizzate dalla SKF. Un’area chiave alla quale ha contribuito la SKF è [...]
Automobili,Cuscinetti radenti,
Competenza ingegneristica

Il fu­tu­ro del con­di­tion mo­ni­to­ring

La tecnologia SKF Insight è un nuovo approccio al condition monitoring, finalizzato alla misurazione di parametri che identifichino le condizioni [...]
Affidabilità,Condition monitoring,Cuscinetti radenti,Erogazione di elettricità, gas e acqua,Ferrovie,Macchine e attrezzature,Manutenzione,Progettazione,
Competenza ingegneristica

Snodi sfe­ri­ci SKF Ex­ten­ded Life

I nuovi snodi sferici acciaio su acciaio, virtualmente esenti da manutenzione, contribuiscono alla riduzione del costo totale di possesso e hanno un [...]
Affidabilità,Carta e cellulosa,Condition monitoring,Cuscinetti radenti,Generi alimentari,Guarnizioni,Macchine e attrezzature,Progettazione,
Competenza ingegneristica

Un ponte verso il pros­si­mo se­co­lo

Il più grande ponte mobile dell’Asia unisce le sponde del fiume cinese Hai He Business Da sempre l’uomo ha avuto l’ambizione di passare da una sponda [...]
Altra industria,Cuscinetti radenti,Lubrificanti,

Elet­tro­do­me­sti­ci in mar­cia

Dalla sua roccaforte in Turchia, il costruttore di elettrodomestici Arçelik punta alla crescita in Cina e negli Stati Uniti avvalendosi di [...]
Altri prodotti e servizi,Cuscinetti radenti,

Nella vita quo­ti­dia­na

È difficile immaginare quanti cuscinetti volventi trovino impiego nelle case moderne. Considerando ogni cosa, dai giochi per bambini agli [...]
Altri prodotti e servizi,Cuscinetti radenti,

De­col­la il primo jet re­gio­na­le ci­ne­se

La Cina avvia la produzione di un sofisticato aviogetto regionale. Primo ad avere proprietà intellettuale interamente cinese, quest’aereo civile [...]
Cuscinetti radenti,Industria aerospaziale,Progettazione,