Vuoi migliorare le tue pratiche di manutenzione in modo semplice e veloce?
Come dimostrato anche i cuscinetti giocano un ruolo strategico in questo ambito. Applicando infatti le corrette pratiche di manutenzione, con gli strumenti adeguati, si può estendere sensibilmente la loro durata aumentando la produttività e la sicurezza degli impianti e del personale che vi opera per un migliore ambiente di lavoro.
Comprendere il livello di maturità della propria struttura di manutenzione rispetto, ad esempio, agli standard di altre aziende è fondamentale per capire che cosa serve migliorare.
Per agevolare questa analisi la SKF mette a disposizione un nuovo strumento con il quale è possibile valutare le fasi del processo manutentivo, verificando la conformità dei metodi e degli strumenti adottati.
L’Analisi rapida delle pratiche di manutenzione è uno strumento web con cui potete verificare la vostra maturità manutentiva e compararla con quella del settore industriale a cui appartenete.
La valutazione, che viene condotta in completa autonomia, consente di “scattare” un’istantanea delle prestazioni di manutenzione attraverso 20 domande sulle principali aree di manutenzione dei cuscinetti:
- Smontaggio e montaggio dei cuscinetti
- Lubrificazione
- Allineamento degli alberi e delle trasmissioni
- Monitoraggio delle condizioni di base
Completando il questionario, potrete confrontare le vostre pratiche di manutenzione su tutti gli ambiti chiave dei cuscinetti. Ma c’è di più.
I risultati sono raccolti in un grafico personalizzato che permette un immediato confronto tra le vostre pratiche di manutenzione e quelle di aziende del vostro stesso settore industriale.
Ricevuto il grafico con i vostri risultati insieme ai valori di riferimento potrete quindi identificare le possibili aree di miglioramento.
Per ottenere il report dell’Analisi rapida delle pratiche di manutenzione occorrono appena 15 minuti e un indirizzo e-mail dove ricevere i risultati.
Potrete verificare in quali aree di manutenzione, secondo i vostri obiettivi aziendali, le prestazioni sono migliorabili oppure chiedere una nostra consulenza.
Lo strumento permette inoltre di sottoporci un caso specifico con la richiesta di supporto da parte dei nostri specialisti della manutenzione.
Un’occasione unica per comunicare con noi in modo veloce e diretto su uno specifico argomento di interesse relativo alla manutenzione.
Non esitate, vi aspettiamo.