丽都的新生
巴黎凯旋门附近著名的丽都歌舞厅需要一套全新、复杂的舞台设备以配合其奢华绚丽的表演。
事实
旋紧螺栓
SKF为COMÈTE提供了四个8米长的行星滚子螺栓,分布在舞台设备的各个角落。每个螺栓重700公斤,是位于法国尚贝里SKF Transrol生产的最长的螺栓。
COMÈTE INDUSTRIE
小档案位于Anthon,靠近里昂
起重和运输解决方案专家
创建于1970年
员工75人
2012年营业额1,400万欧元
法亚集团成员
客户包括EDF、SNCF、空客、Rhône-Poulenc、Aventis、Vinci和Bouygues
www.comete.fayat.com
www.comete.fayat.com
相关链接
销售联系方式
Lionel Dumas, Lionel.Dumas@skf.com
位于巴黎香榭里舍大道上的丽都夜总会是这个城市的一个传奇。70年来,丽都夜总会闻名遐迩,大胆开放的“蓝铃女孩”(Bluebell Girls)舞蹈团、歌手,以及其他大牌表演者们登台表演充满异域情调的滑稽歌舞杂剧,呈现出巴黎夜生活的浮华与魅力。
每隔几年,丽都就会开发一个新节目。由太阳马戏团设计师Franco Dragone导演的新剧于2015年4月上演,此时恰逢丽都刚刚完成了一次彻底翻新。此次翻新工作包括更换一个全新的舞台设备,以提高设备的安全性并增加新的功能,从而提升丽都的吸引力。
住在里昂附近的升降和运输解决方案专家、COMÈTE Industrie的技术与商务总监Michaël Frument解释说:“2012年12月,丽都联系了我们,并提出要设计一个可以上下伸缩的舞台设备。”
“舞台由两部分组成,一个50平方米的溜冰场和一个80立方米的水池,且都能够根据需要滑进和滑出。这是我们第一次为歌舞厅搭建设备,所以对我们来说这是一次不小的挑战。”
20世纪50年代投入使用的液压舞台设备已经出现了磨损的迹象,很难与表演同步,为了使其运行得更加顺畅,已经修整过好几次。此外,它也不再符合为了保护表演者而设定的严格安全标准要求。
Frument说:“我们面临的最大挑战之一是,在狭小的空间里创造移动的精密机电解决方案。新舞台设备长9.5米宽7.5米,并且可以下沉到观众高度水平以下10米,但剧院的天花板相当低,所以我们并没有多少可操作的余地。”
我们的最终解决方案是让COMÈTE在工厂内完成整个设备的建造,然后运往丽都进行安装,COMÈTE已在2014年6月和11月间完成了这个任务。舞台由分布于四个角落的四台75千瓦电机驱动滑行,并由SKF提供的四个8米长的行星滚子螺栓将舞台吊起。在非使用期间,舞台层可以被收回至观众区域的下方。
COMÈTE对精度并不陌生。Frument说:“因为我们接触大量核工业的任务,因此我们接受过安全性和可靠性培训。这个领域不允许出错。这个解决方案很好地体现了精度要求:水池层重140吨,而它的插槽公差只有三毫米。”
一旦舞台完成组装和测试,就会被运往巴黎。它先被拆卸下来,然后放入170个不同的包裹,用25辆卡车运送至丽都。
2014年12月3日,最后一场使用旧舞台的演出圆满完成。之后丽都进入翻新阶段。
从12月26日,用一周时间拆除旧设施。之后新设备安装花费了17天,并于1月30日试运行。然后进行地面铺设和灯光安装。3月初开始排练,并于2015年4月3日开始新的演出。
Frument说:“由于时间限制,我们不得不做好充分准备。的确,我们花了一整年时间计划和排练。我们原本计划用21天完成安装工作,但实际上只用了17天,所以这是个不错的结果。此外,我们在现场没有做任何改动,因为我们在工厂已经进行过所有测试。当然,当舞台搭好开始运营,我们将所有参与工作的人员请来观看了节目。”Frument笑言:“这个项目为我们常规业务带来了积极的改变。”
丽都的管理层对于新节目也感到高兴。丽都董事总经理Hervé Duperret说:“丽都是一个神秘而久负盛名的地方,自1946年以来一直令观众神往。这里的工作人员超过300人,确保每天晚上升起幕布,为观众呈现非凡的表演。这里的设施独一无二,新节目《Paris Merveilles》会持续演下去,为每年近一百万光临丽都的观众带去视听享受。