工程能力
旋转的地标建筑
约25年前的一个早上,9米高的雕像“Impéria”首次展现在德国康斯坦茨人民的面前,随即引发了不小的轰动。
雕塑家Peter Lenk于1993年的一个深夜,将一座巨型雕塑竖立在德国康斯坦茨码头。因受法国大作家巴尔扎克短篇小说《La Belle Impéria》启发而设计,这座雕塑被命名为“Impéria”。其形象是一座宏伟的女性塑像,塑像手里托着教皇马丁五世和国王西吉斯蒙德的雕像。
通常情况下,雕塑都对历史人物做了理想化的诠释,它们优雅地坐落于城市广场中。但Lenk的作品却往往奇形怪状,谈不上美丽。德国许多城市都有他的作品。当这座重达18吨的混凝土雕像Impéria被建造起来时,自然不无争议。但是,由于没有管辖权,康斯坦茨镇议会不得不放弃反对意见。雕像坐落的港口区由德国联邦铁路所有,他们对这座雕塑则是大为欢迎。
现在,这座雕塑已成为著名的地标建筑。雕塑每四分钟旋转一圈,为了确保旋转畅通无阻,支撑雕塑的推力轴承选用了SKF润滑系统提供的递进式自动润滑系统进行润滑。