Auf der richtigen Spur

Auf der richtigen Spur

Das Zustandsüberwachungssystem Insight Rail von SKF trägt zu einem sicheren und zuverlässigen Schienenverkehr zwischen Kuala Lumpur und dessen Flughafen bei.

Text Erik Aronsson
Foto KLIA Ekspres

Zustandsüberwachung Schienenfahrzeuge

Der KLIA Ekspres ist eine hochmoderne Bahnverbindung zwischen dem Zentrum von Kuala Lumpur in Malaysia und den Hauptterminals des 45 Kilometer südlich gelegenen Flughafens Kuala Lumpur International Airport (KLIA). Sie ist seit dem 14. April 2002 im Einsatz und hat bisher über 95 Millionen Fahrgäste befördert. Die von Express Rail Link (ERL) betriebene Bahn wird von regionalen und internationalen Eisenbahn­experten wegen ihrer hohen Standards gelobt.

Für ERL ist Zuverlässigkeit extrem wichtig. Der KLIA Ekspres fährt in den Stoßzeiten im 15-Minuten-Takt; ansonsten alle 20 Minuten. ERL ist kontinuierlich bestrebt, die Leistung der Züge mit Hilfe neuester Technologie zu verbessern. Zu diesem Zweck hat sich das Unternehmen für eine Probeinstallation des SKF Zustandsüberwachungssystems Insight Rail entschieden. Das mit acht Sensoren je Zug ausgestattete System liefert Onlinedaten über den Zustand der Radsatzlager und unterstützt ERL bei der Umstellung von einer intervallbasierten auf eine vorausschauende Wartung, was auf Dauer die Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit des KLIA Ekspres erhöht.

Ansprechpartner Verkauf

evolution@skf.com

„Bei uns haben die Fahrgäste oberste Priorität“, sagt Noormah Mohd Noor, Geschäftsführerin von ERL. „Deshalb sind für uns Sicherheit, Reisekomfort und Zuverlässigkeit von zentraler Bedeutung. Bei einer Pünktlichkeitsquote von 99,7 Prozent können sich unsere Fahrgäste darauf verlassen, dass sie den Flughafen schnell, sicher und bequem erreichen.“

Thomas Baake, Geschäftsführer von ERL Maintenance Support, einer Tochtergesellschaft von ERL, meint dazu: „Die Installation von SKF Insight Rail ermöglicht uns eine effiziente Leistungsüberwachung und Nachrüstung der Züge. Wir sind von der Zusammenarbeit begeistert und hoffen auf einen Erfolg.“

Ähnliche Inhalte