La General Bearing Corporation se une a SKF

SKF ha adquirido la compañía neoyorquina General Bearing Corporation (GBC) por 125 millones de dólares (94 millones de euros) sobre una base de deuda cero.  La transacción está supeditada a la aprobación de los accionistas y de los órganos reglamentarios competentes.

GBC operará como una subsidiaria independiente del Grupo SKF. La empresa tiene 1.750 empleados en EE.UU. y en China, país donde cuenta con cuatro fábricas: una de producción de rodamientos de bolas, dos de rodamientos de rodillos cónicos y una de rodamientos de rodillos de precisión. GBC se ha centrado en el abastecimiento a fabricantes y usuarios finales de los mercados del transporte por camión y remolque y del mercado industrial y auto­movilístico.



Etiquetas:
Si usted está interesado en publicar el texto y las imágenes contenidas en este artículo, por favor, póngase en contacto con el Redactor Jefe a través de la dirección EVOLUTION@SKF.COM para obtener autorización. Usted está autorizado a citar, sin cargo alguno, cualquier parte de nuestros artículos, pero por favor mencione la fuente como Evolution, la revista de negocios y tecnología de SKF (WWW.SKF.COM). En caso de duda, contacte al Redactor Jefe.