Industria
Palacio o central eléctrica

¿Palacio o central eléctrica?

En el corazón de Praga, capital de la República Checa, hay una central hidroeléctrica de aspecto insólito. SKF intervino en su última renovación.

Contenido relacionado

Con su elegante arquitectura art nouveau, la central hidroeléctrica de Štvanice se erige como un palacio en miniatura a orillas del río Moldava. Su torre cuadrilátera de cinco plantas es indudablemente el rasgo más notable de la central, sobre todo porque la planta superior es redonda. Esta sección superior tiene forma de glorieta, mientras que el tejado del edificio principal está rematado por una elegante cúpula.

La central fue diseñada por el arquitecto checo Alois Dlabač, que se inspiró en la arquitectura francesa de principios del siglo XX, y fue acabada en 1914, en la punta occidental de la isla de Štvanice. Hasta el día de hoy, sigue funcionando como central eléctrica. De hecho, funciona mejor que nunca, gracias en parte a la ayuda de SKF.

Por encargo de Mavel, fabricante y diseñador de turbinas e impulsor de la renovación de las turbinas y los generadores de la central, SKF República Checa suministró los rodamientos de rodillos a rótula y los rodamientos CARB para las turbinas. También puso a disposición sus competencias en ingeniería de aplicaciones para asegurar que se implementara la mejor solución. El primer paso fue una simulación por computadora con el software SKF SimPro Expert para verificar la disposición de rodamientos propuesta y valorar el rendimiento en distintas condiciones de funcionamiento.
 

Dice Petr Ledl, gerente de cuentas clave: “Me quedé asombrado cuando descubrí que esta conocida referencia local, que había admirado durante tantos años, en realidad era una central eléctrica, y que todavía funcionaba. También me alegró mucho saber que SKF había participado en el proyecto”.

CARB es una marca registrada del Grupo SKF.