SKF S2M Ae magnetic bearing

Rodamientos magnéticos aumentan el rendimiento de los turboexpansores

Enlaces relacionados

Turbogaz

SKF ha firmado un importante contrato con el fabricante ucraniano de turboexpansores Turbogaz para el suministro de rodamientos magnéticos SKF S2M Ae. Nueve juegos, incluyendo un gabinete de control electrónico estándar, se enviarán a Uzbekistán, el mayor productor y consumidor de gas natural de Asia central.

Los turboexpansores son turbinas en las que se usa gas a alta presión para separar fracciones más pesadas y accionar un compresor. Sus rodamientos están en contacto directo con el gas, y su durísimo entorno de trabajo puede acelerar el desgaste y la aparición de averías. Los rodamientos magnéticos SKF S2M son la solución sin aceite más fiable  para turboexpansores de alta velocidad que operan con gas natural, y permite a Turbogaz suministrar unidades que apenas necesitan mantenimiento.

Oleg Viktorovich Kuprygin, Consejero Delegado de Turbogaz, asegura que la empresa ha estado trabajando estrechamente con SKF Magnetic Mechatronics durante varios años para poder equipar a los turboexpansores con rodamientos magnéticos. “Nuestro primer proyecto comercial conjunto fue una unidad turboexpansora capaz de producir 9 millones de metros cúbicos diarios,” dice. “Este equipo se puso en marcha en 2007, y acumula más de 42.000 horas de funcionamiento desde entonces.”

Contenido relacionado