Soyez miel

Soyez miel

Par Erik Aronsson
Photo Gallery Stock

Recherche et théorie

Malgré leur tendance à piquer quand elles se sentent menacées, les abeilles font partie des meilleures alliées de l’homme dans la nature. Elles contribuent ardemment à la pollinisation des cultures agricoles et des fleurs.

Il en existe près de 20 000 espèces, mais, ces dernières années, leurs populations ont décliné dans le monde entier au point même, dans le cas de certaines espèces, d’être classées en danger voire en voie de disparition.

De nombreux facteurs, dont plusieurs dus au changement climatique, contribuent à ce phénomène. Ainsi, les scientifiques s’interrogent sur les répercussions qu’une fonte des neiges plus précoce pourrait avoir sur certaines espèces d’abeilles.

Partout, des mesures sont mises en place pour s’attaquer à ces problèmes. Dans la région de Göteborg, dans l’ouest de la Suède, des entreprises et des organisations accueillent des ruches dont la gestion est confiée à la société Beepartners moyennant une rémunération annuelle. L’une de ces ruches est installée près du manoir de Slottsviken, qui appartient à SKF.
     

Contact commercial

evolution@skf.com

« Le développement durable fait partie de l’ADN de SKF depuis sa création en 1907, explique Daniel Werme, responsable de la communication chez SKF Suède. Les abeilles sont un élément irremplaçable de l’écosystème mondial. Cette coopération contribue à leur survie. »

Le miel produit par les abeilles ouvrières de Slottsviken est distribué sous forme de lots d’une tombola à laquelle participent les salariés de SKF ou de concours organisés sur les réseaux sociaux du Groupe.

Sur le même sujet