坚如磐石
采矿业对于生产效率和工作环境的安全性提出了更高的要求,这为瑞典企业安百拓及其移动式采矿机创造了大好机遇。
长久以来,在采矿和隧道掘进领域,钻孔爆破法被视为一种快速且通用的作业方式。然而,这种方式在自动化、安全性和速度方面存在一些缺点,于是人们对于机械岩石截割系统重燃兴趣。
安百拓
安百拓是采矿业、基础设施和自然资源行业的领先生产效率合作伙伴。
2017年,安百拓营收约为30亿欧元,全球员工人数超过13,000人。
安百拓曾隶属于1873年由瑞典瓦伦堡实业家族创立的阿特拉斯·科普柯集团。2018年6月18日,安百拓从阿特拉斯·科普柯集团拆分出来,在证券交易所上市。
总部位于瑞典斯德哥尔摩市中心以南的Nacka。
作为采矿业、基础设施和自然资源行业的领先生产效率合作伙伴,瑞典安百拓公司洞察到了这一发展趋势所带来的机遇。安百拓供应钻孔和采矿设备的历史可追溯至阿特拉斯·科普柯成立的1873年。2018年6月,安百拓从阿特拉斯·科普柯集团中拆分出来,成为一家独立的上市公司。
安百拓机械岩石开挖全球产品经理Johnny Lyly介绍说:“安百拓对机械截割系统并不陌生。多年来,这种设备的需求低迷。然而,如今业内企业开始再次采购这种设备,我们便开发出了新机型。”
自上世纪70年代初开始,安百拓一直在生产不同类型的隧道掘进设备,已开发出多款移动式采矿机。如今,安百拓与世界各地的客户携手合作,共同开展移动式采矿机项目。截至目前,已开发出三款机型:移动式采矿机22H、40V和55V,数字表示其适用的尺寸大小(“55”指5.5米),H和V则表示截割头是水平或是垂直放置。
定制轴承
SKF和安百拓已合作逾10年之久。在移动式采矿机项目上,双方合作了5年左右,SKF为移动式采矿机开发出合适的轴承、密封件和润滑剂。
SKF应用工程师Ola Björkdahl说道:“ 以安百拓的移动式采矿机40V为例,我们为其开发出一种外径为2.18米的特制轴承,将径向和轴向滚子轴承合二为一。我们还为这些要求极为严格的应用场合供应专门设计的G-ECOPUR密封件。”
矿山设备需应对灰尘、水和气体以及开挖作业造成的振动。SKF维护工程师协助安百拓完成了移动式采矿机40V的装配。“ 正确安装轴承总是至关重要。”Björkdahl说道。
移动式采矿机的基本工作原理是,它可在轨道上自推进行驶。虽然行驶速度较慢,但能够应付急弯,并可在挖掘出的巷道里后退行驶。
移动式采矿机前端配备的一个旋转截割头能够钻入岩石中。挖掘出的物料通过输送带向后运输,随后设备再对竖井进行锚固。这意味着在后端操作设备的操作员处于安全的工作环境中。
安全性自然是用户选择移动式采矿机的最重要原因之一。
安百拓机械岩石开挖全球产品经理Johnny Lyly
Lyly说道:“安全性自然是用户选择移动式采矿机的最重要原因之一。与钻孔爆破法相比,这种方式对于周围岩石的影响更小,从而可降低事故风险。”
移动式采矿机的另一个重要优势是,由于是持续挖掘作业,因此在与钻孔爆破方式成本相同的情况下,能够实现更高的隧道开挖效率。Lyly说:“如果矿山高效执行钻孔爆破作业,每天能掘进大约4到8米,而采用移动式采矿机,日掘进距离能够轻松翻一番。”
安百拓与客户密切合作,针对具体的应用场合开发出移动式采矿机。
移动式采矿机22H是一款性能强劲的机械岩石开挖设备。H表示截割头水平放置。这款设备通常用于隧道高度低至2.2米的薄矿层或低矮井巷开采。移动式采矿机22H每天可掘进10至12米,具体取决于岩石类型。目前,这款设备正在南非接受测试,当地的岩石抗拉强度高、延展性好。
移动式采矿机55V通常用于尺寸最大为5.5 x 5.5米、专为矿山开发和物料运输而开挖的大型通道隧道。 由于采用连续采矿技术,与钻孔爆破法相比,矿山项目变得更容易规划且更节省时间。 移动式采矿机55V具备的自动化功能包括激光导航、远程监测/控制,以及工作面自动化岩石截割。
最新型号移动式采矿机40V通常用于中小型隧道,以及隧道尺寸约为4.0 x 4.0米的充填采矿作业。V表示截割头垂直放置。移动式采矿机40V每天可掘进10-15米,具体取决于岩石类型。2018年8月,安百拓获得了首个移动式采矿机40V订单,买方是美国的一家采矿企业。
安百拓预计,未来移动式采矿机将在世界各地的矿山发挥核心作用,助力应对作业挑战。Lyly说道:“移动式采矿机体积小、行动灵活、可定制,能够使采矿项目变得更高效、更可预测且更易于规划。”