Inco

深入挖掘

在矿井中向上运输矿石及运送人员和物料上下时,需要考虑三个关键因素:可靠性、安全性和速度。在捷克INCO工程公司的高科技开发中心,这些因素都是工作的重中之重。

文:JAMES DRAKE 图:GETTY IMAGES,VLADIMIR WEISS

采矿,石油及燃气开采 润滑剂 可靠性 球面滚子轴承

事实

INCO

INCO工程公司是捷克的一家私营企业,成立于1994年。INCO的历史可追溯到19世纪末,其前身为ČKD Praha公司。

INCO为采矿应用设计并生产提升机和提升设备,以及地下采矿需要的其他专业设备,如充电站和放电站。

约90%的INCO产品销往俄罗斯,但公司也正在开拓其他市场。斯洛伐克、波兰、印度和捷克共和国都有INCO生产的设备,公司在中国、越南、加拿大、斯洛文尼亚和乌克兰也都有项目正在推进。

INCO约有130名员工,年营业额近4,000万欧元。

www.inco-p.cz

相关链接

INCO

销售联系方式

Michal Stuchlik, Michal.Stuchlik@skf.com

“采矿是全天候作业,”INCO工程公司首席执行官和共同所有人Antonín Jaroš说。INCO工程公司总部位于捷克首都布拉格,是一家采矿运输技术公司。

此刻,他正在监督INCO最新设备的最后测试。那是两台巨型矿井提升机,预定运送至印度最大的金矿。他的声音很大,盖住了机器的轰鸣声。

“必须最大限度地减少延误时间,而且不能出任何差错!”他大声喊着,此时提升机的电机正全速运转。这是两台庞大的机器,一台是4绳索、1.3兆瓦交流电机摩擦提升机,用于运输矿石和设备;另一台是直径5.8米、2.4兆瓦直流电机双卷筒提升机,用于运输工作人员上下矿井。这两台机器的机械原理正好相反。

摩擦提升机可安装于地面或直接安装在矿井上方。提升介质绕过滑轮,一端连接载荷,并通过滑轮和提升介质之间的摩擦实现提升效果。

通过使用滚筒式提升机,提升介质会不时缠绕在安装于矿井四周的滚筒上,缠绕一层或多层。井架和槽轮将提升介质固定于矿井中间。

INCO亚洲地区销售总监Tomáš Nebáznivý解释说,提升机合同内容包括“设备设计、生产、交付、现场装配和启用”,它们将服务于印度最深的矿井之一(位于印度卡纳塔克邦西南的Hutti金矿)。

这是Jaroš和他的团队的正常工作。他们为能给客户提供“一站式”服务而感到自豪:INCO提供单点联系,全权负责合同的履行。

“我们既是项目管理者,也是生产商,”Jaroš解释道。实际上,INCO会将大约35%的工作转包给SKF等公司。在过去的20年间,SKF一直是INCO的合作伙伴。SKF不仅为这两台设备供应带衬套和轴承座的球面滚子轴承,还供应了轴承用润滑系统。

SKF重型机械部经理Michal Stuchlík补充说:“我们还在装配期间进行监督,因为能否在锥形轴套上正确安装大型轴承对轴承寿命至关重要。这是一项专业工作 —— Jaroš先生经常将这项工作交付给我们。

现年74岁的Jaroš身材魁梧,留着络腮胡。在其职业生涯中,他一直充当着矿业的“解决问题先生”这一角色。

他的大部分职业生涯是在捷克大型工程企业集团ČKD度过的,在那里他的职位稳步上升。年轻的时候,他在空余时间还做过运动员,效力于一家著名的冰球俱乐部。

1994年,他创立了INCO公司,其前身为ČKD矿业设备部门。从那时起,他就把冰球场上猛打猛冲的风格发扬光大,运用到了新的业务发展中。

Jaroš解释说,历史上ČKD的大多数产品被指定运往前苏联。即使在今天,INCO约90%的产品仍然销往俄罗斯。但随着新市场业务的拓展,公司已经降低了对变幻莫测的俄罗斯经济的依赖。

今天,INCO产品不仅销往乌克兰和波兰,还远销至中国和越南(在越南,INCO获得了向该国所有地下煤矿供应技术设备的独家长期合同)。

除了提升机械,INCO还为地下矿井供应其他专业设备,如装载装置、矿车推车器、矿井通风机、采矿信号系统、箕斗和罐笼。

公司还兼做翻修过时设备的业务。

正是凭借高科技开发中心,INCO才得以满足矿业更大产量和更快卷绕速度的需求。例如,INCO计划生产史上最大的提升机之一—— 8绳索、12兆瓦提升机,目前正处于项目准备阶段。另外,该设备的管线内为同步电机配备了几乎不需要维护的气冷变流器。

一个倍受欢迎的附加产品是提升机管理系统。该系统的图形界面易于使用,可通过互联网进行访问,便于监控、诊断故障和识别问题 —— 通常在问题出现前就能发现。

Jaroš开始其职业生涯时年纪尚轻,那时还处于尘土弥漫的“工人天堂”的早期时代。如今,那个时代早已远去。“人们仍把采矿看做肮脏、过时的工作,但现在的情况完全不是这样,”他说,“现代采矿作业干净卫生,而且高科技无处不在。

他补充说,如果有人觉得这难以理解,不妨到井下去看看。

总部位于捷克首都布拉格的INCO工程公司的首席执行官和共同所有人Antonín Jaroš。 INCO在捷克俄斯特拉发(Ostrava)的工厂正在生产直径5.8米的双卷筒提升机。 INCO工厂正在生产4绳索摩擦提升机。

相关内容