Aufbau einer chinesischen Marke
Guangdong Ganey Precision Machinery bietet seinen Kunden Kostenvorteile durch hochwertige Luftverdichter mit langer Lebensdauer und hoher Energieeffizienz
Guangdong Ganey Precision Machinery bietet seinen Kunden Kostenvorteile durch hochwertige Luftverdichter mit langer Lebensdauer und hoher Energieeffizienz
Guangdong Ganey PrecisionMachinery Co Ltd. liegt in einem neuen Industriepark in Shunde, rund 50 Kilometer von Guangzhou in Südchina. Als sich das private Unternehmen auf dem Markt etablierte, war der Wunsch nach höherer Qualität und mehr Innovation die entscheidende Antriebskraft.
Der geistige Vater von Ganey ist der leitende Ingenieur, Zha Shiliang, dessen Forschung in den 1980er Jahren schließlich zur Entwicklung eines Prototyps für einen Einzelschraubenverdichter in den 1990er Jahren führte. Was ihm als Akademiker jedoch fehlte, waren die finanziellen Mittel, um aus seinen Ideen vermarktbare Produkte zu machen.
Das änderte sich jedoch mit der Beteiligung des Bauunternehmers, Yang Guotian. Yang interessierte sich besonders für Zhas fortschrittliche Technologie, die das Potenzial besaß, anspruchsvolle Märkte im Bereich der Energieerzeugung, der Kohle-, Öl- und Erdgasgewinnung, der Schiffbau- und Lebensmittelindustrie sowie ganz allgemein der Fertigungsindustrie zu erschließen.
Der Einzelschraubenverdichter von Ganey ist dem Doppelschraubenverdichter in mehrerer Hinsicht überlegen: geringerer Verschleiß (und dadurch erheblich weniger Energieverbrauch), strapazierfähiger bei harten Einsatzbedingungen sowie längere Lebensdauer. Allerdings ist er schwieriger in der Herstellung, da der Zahneingriff von Schraube und Hauptrotor ein hohes Maß an Präzision erfordert.
Ganey war dank einer neuen Technologie in der Lage, Einzelschraubenverdichter etwa zum gleichen Preis wie Doppelschraubenverdichter anzubieten. Besonders stolz ist das Unternehmen, wenn es den Kunden Kosteneinsparungen durch technische Innovationen vorrechnen kann, die gleichzeitig die Zuverlässigkeit der Maschinen erhöhen.
„Wir investierten drei Jahre in Produktentwicklung und Kundendemonstrationen. Erst dann war der Markt reif“, erklärt Yang, heute President und CEO von Ganey, und blickt von seinem neuen Büro aus auf die Werkstatt des 50.000 Quadratmeter großen Komplexes, in den das Unternehmen im September 2006 umzog.
Da Ganey das mittlereund obere Segment des einheimischen Luftverdichtermarktes im Visier hatte, war man sich darüber im Klaren, dass die Produkte in puncto Qualität der Konkurrenz voraus sein mussten. 2004 hatte jedoch die Zahl der wegen Reparatur zurückgegebenen Verdichter Ausmaße angenommen, die dem Unternehmen ernsthafte Sorgen machten.
„Neben unsachgemäßer Anwendung war die häuste Ursache ein Ausfall der Lager“, berichtet der Forschungs- und Entwicklungsleiter, Zha Qian. Er und sein Vater, Zha Shiliang, sind Mitglieder der Unternehmensleitung.
„Ich erinnere mich an eine überraschende Entdeckung“, fährt er fort. „Ein Techniker rief mich eines Tages an und sagte, er könne kaum glauben, dass der Verdichter, den er gerade warte, 8.000 Betriebsstunden hinter sich habe. Die Lager – SKF Lager – seien wie neu, ohne jegliche Anzeichen von Verschleiß!“
Ganey kannte SKF von Anfang an, aber damals vertrat die Unternehmensleitung die Ansicht, dass auf dem einheimischen Markt ein einheimisches Produkt angeboten werden sollte. Hinzu kam, dass der Preis für ein SKF Lager höher war.
„Wir mussten die Reklamationsrate senken, obgleich sie ohnehin niedriger war als bei unseren Konkurrenten“, erklärt Zha Qian, „Unser Ruf stand auf dem Spiel. Außerdem zog die Reparatur der zurückgegebenen Verdichter Ressourcen ab, die wir angesichts des enormen Wachstums im Verkauf brauchten.“
Harry Li, leitender Verkaufsingenieur in der SKF Vertretung von Guangzhou, war gerne bereit zu helfen. Er stellte ein Expertenteam von SKF China unter der Leitung des Anwendungstechnikers, Freddy Pan, zusammen. Nach Begutachtung der Situation empfahl das Team speziell auf Verdichterapplikationen zugeschnittene Zylinderrollenlager von SKF.
Das Ergebnis war erstaunlich: Die Reklamationsrate ging drastisch zurück. Unterdessen hatte Ganey bei seinem Wartungs- und Reparaturservice den Schwerpunkt auf vorbeugende Instandhaltung verlegt. Dies hatte zu einem Anstieg von Anschlussaufträgen geführt.
„Wir schicken unsere Servicetechniker regelmäßig zu allen wichtigen Kunden, um unzureichende Wartung frühzeitig zu entdecken und eventuelle Mängel zu beheben. Viele Maschinenausfälle sind nämlich auf unsachgemäße Handhabung zurückzuführen“, sagt Zha Qian.
Angesichts des gesunden Wachstumskurses von Ganey hat man Yang vorgeschlagen, das Unternehmen am chinesischen GEM (Growth Enterprise Market) zu notieren. „Aber wir haben damit keine Eile“, meint er. „Wir möchten zunächst die Zuverlässigkeit unserer Produkte optimieren, wenn wir jetzt dazu übergehen, nicht mehr nur das Kernstück, sondern das komplette System von Einzelschraubenverdichtern zu liefern. Unser Ziel ist, eine chinesische Marke aufzubauen.“
Der weltweit größte Einzelschraubenverdichter
Seit 2000 beliefert SKF China Guangdong Ganey Precision Machinery Co Ltd mit verschiedenen Lagertypen und technischen Serviceleistungen. Der Einzelschraubenverdichter des Unternehmens erfordert ein hohes Maß an Präzision im Hinblick auf das Spiel zwischen Welle und Hauptrotor.
Die herkömmliche Methode für Bemessung und Abgleich von Lager, Welle und Gehäuse vor dem Zusammenbau ist zeitaufwändig, arbeitsintensiv und kostspielig. Die auf der Querschnittshöhe basierende Methode von SKF hat sich dagegen als schnelle und kostengünstige Lösung für den Lagerabgleich erwiesen.
Bei der Konstruktion des weltweit größten Einzelschraubenverdichters (mit einer Kapazität von 66 Kubikmetern pro Minute) arbeiteten die Ingenieure von Ganey mit der jüngsten SKF Software, die eine präzise und kostengünstige Lagerwahl ermöglicht. Der Verdichter wurde im Juli 2005 fertiggestellt und hat inzwischen den 500-Stunden-Betriebstest der chinesischen Qualitätssicherungsbehörden erfolgreich absolviert.