SKF Enlight ProCollect mit mehr Funktionen
Wartungstechniker können Schmierrouten nun mit einem tragbaren zustandsorientierten Überwachungssystem planen.
Enlight ProCollect ist ein tragbares zustandsorientiertes Überwachungssystem, das Unternehmen bei der Digitalisierung ihres Wartungskonzepts unterstützt. Der erweiterte Funktionsumfang von Enlight ProCollect ermöglicht es Anwendern, Schmierrouten effektiver zu erstellen, zu planen und umzusetzen. Die neuen Funktionen, die nach einer Aktualisierung der SKF ProCollect App genutzt werden können, sind bei der Erfassung von Schwingungsdaten und der gleichzeitigen Durchführung von Nachschmierungen sehr hilfreich.

Sobald eine Schmierroute ansteht, wird das Wartungspersonal benachrichtigt, und die mobile App führt sie zu den richtigen Schmierstellen. Die Schmierdaten werden direkt in die App eingegeben und automatisch hochgeladen, so dass die Dokumentation sofort vervollständigt wird und eine spätere Analyse, wie beispielsweise eine Überprüfung der abgelaufenen Route oder Trends zum Schmierstoffbedarf, durchgeführt werden können.
Diese Vorgehensweise hilft den Unternehmen, fundiertere Entscheidungen zu treffen und sorgt gleichzeitig dafür, dass die Instandhaltungsleiter sich keine Gedanken machen müssen. Sie erkennen sofort, dass eine Schmierroute ordnungsgemäß und termingerecht abgeschlossen wurde, und haben einen besseren Überblick über die gesamten Wartungsaktivitäten, den Schmierroutenstatus, die erledigten Aufgabenund den Zustand der Anlagen.
Die neueste Version der SKF ProCollect App mit erweiterten Funktionen für das Schmierstoffmanagement ist jetzt im App Store verfügbar.