Certificación global de energía
Den Norske Veritas ha concedido a SKF una certificación global de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 50001. El sistema de gestión de energía del Grupo se ha introducido en 38 plantas de fabricación de todo el mundo. En total, estas plantas representan más del 90% del consumo directo total de energía, y constituyen una parte importante de la estrategia climática del Grupo, SKF BeyondZero, que tiene como objetivo reducir el uso de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero por la cadena de valor.
Enlaces relacionados
Den Norske Veritas ha concedido a SKF una certificación global de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 50001. El sistema de gestión de energía del Grupo se ha introducido en 38 plantas de fabricación de todo el mundo. En total, estas plantas representan más del 90% del consumo directo total de energía, y constituyen una parte importante de la estrategia climática del Grupo, SKF BeyondZero, que tiene como objetivo reducir el uso de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero por la cadena de valor.
BeyondZero es una marca registrada del Grupo SKF.