SKF introduce una Plataforma de financiación ecológica
SKF introduce la Green Finance Framework o Plataforma de financiación ecológica, con el objetivo de respaldar inversiones que contribuyan a la transición hacia un crecimiento con bajas emisiones de carbono, resistencia al cambio climático y bajo impacto medioambiental.
La Plataforma de financiación ecológica de SKF sigue los principios de Bonos y Préstamos verdes, y ha sido evaluada independientemente por CICERO, el Centro internacional noruego de investigación del clima.
Dentro de dicha plataforma, SKF ha emitido un bono verde que recaudará 300 millones de euros. El bono verde tiene una duración de 10 años y una tasa de interés del 0,875% anual. El bono cotizará en la bolsa de Luxemburgo y también en la Luxembourg Green Exchange, o Bolsa de instrumentos financieros ecológicos de Luxemburgo.
Para obtener más información sobre la Plataforma de financiación verde de SKF y más detalles sobre el bono y las condiciones de la emisión, véase https://investors.skf.com/en/green-finance-framework.