Noticias
SKF Quick Collect to be implemented in Capital’s ship fleet

SKF Quick Co­llect se im­ple­men­ta­rá en la flota de na­víos de Ca­pi­tal

Contenido relacionado

SKF Quick Collect es un programa de monitoreo de condición que se ha incorporado a un dispositivo portátil.

El programa permite a las navieras controlar costos y evitar daños en averías de equipos. Greek Capital Ship Management Corp., una importante naviera con una flota de 48 petroleros, siete buques de GNL y un moderno granelero Capesize (navío demasiado grande para transitar por el canal de Suez), está en camino de implementar el sistema SKF Quick Collect en toda la flota, empezando con 30 buques.

SKF asesora a la naviera para determinar qué equipo de a bordo debería monitorearse periódicamente.

Los ingenieros de a bordo usan el dispositivo portátil para recopilar datos de vibraciones en maquinaria de vital importancia, incluidos bombas de carga, ventiladores de sala de máquinas, compresores, depuradores y motores eléctricos. Se trata de un dispositivo pequeño y portátil que ofrece una forma rápida y práctica de monitorear la condición de la maquinaria de vital importancia. Los datos de vibraciones se obtienen en tiempo real, lo que permite a los ingenieros realizar el mantenimiento y sustituir componentes inmediatamente si fuera preciso.

El análisis de datos es rápido y preciso, y de uso muy sencillo, lo que convierte al SKF Quick Collect en una potente herramienta de diagnóstico, no solo para el jefe de ingeniería, sino también para superintendentes técnicos.