All ar­ti­cles for "Au­to­mo­ción"

Competencia en Ingeniería

Cómo com­pren­der y mi­ti­gar los daños por des­car­gas eléc­tri­cas en ro­da­mien­tos de mo­to­res de vehícu­los eléc­tri­cos

Importante estudio revela estrategias para disminuir los daños por erosión eléctrica en rodamientos de motores de vehículos eléctricos (EV).
Automoción,Electricidad,Transporte y logística,
Competencia en Ingeniería

Más sos­te­ni­bi­li­dad con se­llos efi­cien­tes

Un reto en el diseño de sellos es lograr la menor fricción posible y mantener, al mismo tiempo, la capacidad de sellado para conservar dentro los [...]
Automoción,Ferrocarriles,Investigación y desarrollo,Rendimiento de equipos giratorios,Sellos,
sostenibilidad

Sos­te­ni­bi­li­dad: del cir­cui­to a la ca­rre­te­ra

Cuando uno piensa en un auto de carrera de Fórmula 1 con 1000 caballos de potencia, es probable que le vengan a la mente palabras como velocidad y [...]
Automoción,Eléctrico,Rodamientos,Rodamientos híbridos,
Fabricación

El ro­da­mien­to ade­cua­do eli­mi­na el tiem­po im­pro­duc­ti­vo en el sec­tor au­to­mo­triz

Gracias a una solución de rodamientos de rodillos a rótula diseñada a medida por SKF, un fabricante de vehículos alemán consiguió aumentar la vida [...]
Automoción,Falla en rodamientos,Vida útil de los rodamientos,
Industry

NIO: más que una sim­ple em­pre­sa emer­gen­te pro­me­te­do­ra

El fabricante NIO se ha consolidado como marca líder de vehículos eléctricos en China. Su secreto: utilizar la tecnología para crear una experiencia [...]
Automoción,Rodamientos de rodillos cónicos,
Industria
Théophile Gouzin, director de la oficina de diseño de SRT, frente al auto Gen2 Fórmula E en la planta de SRT en Tigery, Francia.

El fu­tu­ro de los de­por­tes de motor es eléc­tri­co

La movilidad eléctrica es uno de los grandes ejes de la transición medioambiental actual. Incluso ha llegado a los deportes de motor, donde [...]
Automoción,Rodamientos de bolas con contacto angular,Unidades de cubo de rueda,
Tecnología digital
Orientación al servicio

Orien­ta­ción al ser­vi­cio

Empresas de muchos sectores están cambiando de un enfoque orientado principalmente a los productos hacia una oferta más ­completa, al agregar [...]
Automoción,Sector,