Mozzi Ruota SKF: Massima Qualità, Affidabile Logistica e Risparmio Tempo
Le unità mozzo ruota prodotte da SKF montano parti collaudate che già vengono fornite al primo impianto, in primis cuscinetti, ruote foniche, tenute e lubrificanti di qualità, che preassemblate con il mozzo e le parti di fissaggio, offrono ad officine, flotte e trasportatori la possibilità di utilizzare un sistema ruota sicuro ed affidabile, decisamente alternativo ed equivalente ai prodotti originali montati su ruote di veicoli ed assali. SKF ha da sempre puntato sul know-how che possiede e che offre a tutte le principali case di veicoli industriali e fornitori di assali, e questo gli ha consentito di mettere a punto mozzi ruota completi, progettati per semplificare il processo di assemblaggio e manutenzione a tutti gli operatori, riducendo il rischio di errori durante l’installazione ed una conseguente sostituzione prematura.
Possiamo pertanto sintetizzare i seguenti vantaggi ad officine, flotte e trasportatori che scelgono i Kit mozzi ruota SKF per Veicoli Industriali, Commerciali e Rimorchi:
- Sostituzione più semplice e veloce con conseguente risparmio di tempo e riduzione delle procedure di controllo, riduzione dei costi e dei rischi durante la fase di assemblaggio di cuscinetti, grasso, tenute ed accessori sul mozzo.
- Avere un unico pezzo da gestire, movimentare ed ordinare, con conseguenti risparmi sul magazzino, maggiore rapidità di ordinazione e minori errori sull’identificazione delle singole parti.
- La massima qualità e perfetta intercambiabilità con le parti originali (cuscinetti, mozzi, accessori e parti di fissaggio), con requisiti e prestazioni comparabili con tutti i costruttori di veicoli ed assali
- Una logistica affidabile per una consegna rapida in imballi sicuri che proteggono il Kit mozzo e le parti da urti accidentali durante trasporto, movimentazione e posizionamento a magazzino
- Il supporto di personale dedicato SKF e di una rete qualificata di distributori affidabili e competenti sui ricambi SKF
- La garanzia di un prodotto affidabile, con marcatura e tracciabilità di ogni Kit mozzo ruota e delle sue confezioni
- Le certificazioni di qualità e di prodotto necessarie per un prodotto di sicurezza
Tutte queste variabili incidono sui costi d’ impresa nella gestione della manutenzione e del trasporto e quindi anche sul costo totale di possesso del veicolo (TCO).
Quando si utilizzano mozzi completi SKF in Kit con designazione VKHC si riducono pertanto:
- I tempi di inattività del veicolo causati da mancate sostituzione di parti o errate valutazioni sullo stato d’usura di singoli componenti
- I rischi di errori nella fase d’installazione e nelle costose gestioni di garanzie
- Le contestazioni e la perdita di clienti per mancate rese del veicolo su strada
- I rischi legati alla sicurezza del veicolo, del carico e di chi lo conduce
I mozzi ruota SKF vengono proposti in Kit con prefisso VKHC 59… e sono facilmente identificabili attraverso le principali banche dati esempio TEC DOC, attraverso corrispondenze con codici originali e veicoli.
La gamma proposta per l’anno 2023 è composta da circa 40 codici in costante ampliamento.
A breve e sempre con finalità applicative e di sviluppo per veicoli industriali, commerciali e rimorchi, verranno aggiunte all’offerta di ricambi le seguenti famiglie prodotto:
- Per la parte telaio la tiranteria autocarro in kit VKDV
- Per il motore le pompe dell’acqua VKPC 70. Le cinghie dei servizi VKMV, alcuni kit Ausiliari VKMA.
SKF è storicamente fornitore di costruttori di veicoli e subfornitore di componenti che equipaggiano molte parti di ricambio di elevato standard qualitativo, pertanto la missione di ampliamento dell’offerta di ricambi anche per mezzi pesanti, nasce da una competenza nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni e componenti che trovano una conseguente logica nella proposta aftermarket destinata ai nostri clienti specialisti in questo campo.