Nuova pompa da travaso a leva
Realizzata in polipropilene e munita di tenute in PTFE (politetrafluoroetilene), è una pompa resistente e durevole. Il suo tubo di aspirazione telescopico regolabile, idoneo per un’ampia gamma di contenitori con profondità diverse, le conferisce estrema versatilità. Inoltre, l’esclusivo anello di bloccaggio consente il posizionamento ottimale dell’ugello per ridurre il carico della pompa.
L’erogatore filettato da 50 millimetri si monta in modo sicuro su serbatoi DEF, consentendo un processo di pompaggio stabile e contribuendo anche a prevenire la contaminazione che può danneggiare le proprietà catalitiche del DEF. Un gancio per ugelli tiene il tubo flessibile a portata di mano e lontano dal pavimento.
Il pacchetto pompa comprende un tubo flessibile antiattorcigliamento di 1,8 metri con un ugello di uscita da ¾’’ che si adatta a tutti i serbatoi DEF standard. Dispone inoltre di un ugello a 45 gradi per direzionare l’erogazione del fluido.