Tutti gli ar­ti­co­li per "Cu­sci­net­ti a rulli ci­lin­dri­ci"

Produzione
Produzione ammodernata

Pro­du­zio­ne am­mo­der­na­ta

Circa 30 milioni di euro sono stati investiti per ammodernare la produzione SKF di cuscinetti a rulli cilindrici e di grandi dimensioni a [...]
Cuscinetti a rulli cilindrici,Industria,Macchine e attrezzature,
Tecnologia digitale
Nuovo test centre

Nuovo test cen­tre

Enormi banchi SKF in Germania per prove full size su cuscinetti di dimensioni molto grandi.
Cuscinetti a rulli cilindrici,Ricerca e teoria,
Industria
Pronti per l’energia pulita

Pron­ti per l’ener­gia pu­li­ta

Ingranaggi satelliti a perni flessibili e un approccio altrettanto flessibile hanno fatto ottenere alla società ceca Wikov il contratto per la [...]
Cuscinetti a rulli cilindrici,Erogazione di elettricità, gas e acqua,
Industria
Un mare di energia

Un mare di ener­gia

Si chiama MeyGen ed è il più grande progetto di energia mareomotrice del mondo. Installato nel Pentland Firth, in Scozia, ha un’enorme rilevanza per [...]
Cuscinetti a rulli cilindrici,Erogazione di elettricità, gas e acqua,
Competenza ingegneristica
Nuove sfide per i cuscinetti delle turbine di nuova generazione 8-MW offshore

Nuove sfide per i cu­sci­net­ti delle tur­bi­ne di nuova ge­ne­ra­zio­ne 8-MW off­sho­re

Nell’ambito del progetto britannico “Round 3”, da 33 gigawatt, viene impiegata una nuova generazione di turbine offshore.
Cuscinetti a rulli cilindrici,Cuscinetti a rulli conici,Cuscinetti orientabili a rulli,Erogazione di elettricità, gas e acqua,
Competenza ingegneristica
Benvenuti a bordo!

Ben­ve­nu­ti a bordo!

Gli ingegneri della SKF Aerospace partecipano con i loro clienti allo sviluppo delle innovazioni di oggi e di domani.
Cuscinetti a rulli cilindrici,Industria aerospaziale,
Competenza ingegneristica

Coo­per raf­for­za la SKF nel set­to­re na­va­le

Insieme alle altre divisioni della Kaydon Corporation, acquisita di recente, la Cooper Roller Bearings fa ora anch’essa parte del Gruppo SKF, [...]
Altri servizi,Cuscinetti a rulli cilindrici,Trasporto e logistica,