从容应对恶劣潮湿环境
ATA Timber锯木厂干燥窑内的恶劣潮湿环境严重影响了轨道车的正常运行,SKF 建议改用固态油润滑的密封深沟球轴承。目前的结果显示,轴承基本未受到潮湿环境的影响。
ATA Timber AB是瑞典知名的锯木生产企业,在瑞典南部拥有六家工厂,其中规模最大的一家位于穆海达,年产逾15万立方米锯木。
木材干燥是生产过程中的一个关键环节,需使用8个周期式干燥窑和2个连续式干燥窑。锯木厂的所有木材在加工制成最终产品前,都要经过干燥工序,以使含水量达到理想水平。
近年来,由于木材需求旺盛,锯木厂生产任务繁重。尽管如此,由于采用SKF固态油密封深沟球轴承,生产始终保持平稳顺畅。
这家锯木厂的轨道车过去曾出现故障。ATA Timber穆海达工厂的维护经理Jerry Gustavsson解释道:“在85℃高温和近100%湿度的工况下,干燥窑的环境极其恶劣潮湿,从而造成了轴承的严重腐蚀。”

快速腐蚀
轨道车共有60个车轮,每个车轮都装有两个轴承,共有120个轴承。新轴承安装后短短一年,车轮就开始出现转动迟缓的问题,随后情况持续恶化。几年后,轴承严重腐蚀,使得装载木材的轨道车难以从干燥窑里开出。有时需要用人工拖出轨道车,这对于干燥的木材和员工而言都具有危险性。此外,反复更换轴承会造成材料浪费和停工,代价极为高昂。
我们采用这个解决方案至少已有三年时间,目前没有发现轴承受到任何腐蚀的影响。
ATA Timber穆海达工厂维护经理Jerry Gustavsson
Gustavsson表示:“我们测试过多种轴承,但一直未能找到满意的解决办法,直到SKF及其经销商Sverull为我们提供了一个解决方案。”该解决方案采用固态油深沟球轴承,轴承两侧配置耐磨性好的密封。ATA Timber采纳了这一方案。
由于固态油聚合物的材质能进一步加强密封性能,而且轴承中所含的润滑油量是原来的两至四倍,不会像传统润滑脂那样快速消耗,因此新的解决方案具有提升防腐蚀性能,延长润滑剂使用寿命等诸多优势。
Gustavsson说:“它的效果令人惊喜。我们采用这个解决方案至少已有三年时间,目前没有发现轴承受到任何腐蚀的影响。”

SKF全程支持
Gustavson补充道,与SKF合作的一大优势在于,可在轨道车某些位置上安装固态油轴承并运行大约一年,再交由SKF轴承专家对磨损情况进行分析。通过这种合作方式,得以找到最佳解决方案。
他表示:“我们确信SKF的解决方案切实可行。运行了三年后,轴承中聚合物材质内剩余润滑油的饱和度高达94%,着实令人赞叹。”
如今,安装新轴承的轨道车可以在恶劣潮湿环境中顺畅进出干燥窑。

订阅式服务
该解决方案实施的障碍是成本,新轴承的价格比之前的轴承要高得多,这让客户感到犹豫,因为这是一笔高额投资,需要承担相应的风险。
为了解决这一问题,SKF推出了全新的商业模式——订阅式服务,ATA Timber只需每月支付一定的费用即可。
SKF大客户经理Micael Haugland表示:“这缓解了客户的投资压力,同时我们也通过在合同期内保持库存来分担风险。”这促成了双赢局面:SKF验证了固态油密封深沟球轴承能够应对极端恶劣潮湿的环境,ATA Timber则解决了其高昂的成本支出问题。
Gustavsson说道:“现在,轨道车上的轴承和车轮状况得到了极大的改善。”
固态油轴承
SKF 固态油轴承设计用于高湿度以及偶尔会接触水和其它污染物的应用场合。固态油轴承为终身润滑,无需进行补充润滑。
固态油是一种饱和油的聚合物材料,以模压方式注入轴承,在滚动体、滚道和保持架周围形成很小的间隙,使轴承能够自由转动。聚合物基体为多孔结构,内有数以百万计的微细孔,可通过表面张力将润滑油保留在内部。固态油几乎填满了轴承内部所有的自由空间,并在运行期间将润滑油释放到轴承部件之间狭窄的间隙中,实现高效的微量润滑。
固态油轴承的五大优势
- 延长了轴承的使用寿命
- 延长了润滑剂的使用寿命
- 抗冲洗
- 基本消除了润滑剂泄漏
- 防止污染物侵入