Palais ou centrale électrique

Palais ou centrale électrique ?

Au cœur de la capitale de la République tchèque se niche une improbable centrale hydroélectrique. SKF a contribué à sa récente modernisation.

Par Birgitte van den Muyzenberg
Photo DREAMSTIME

Distribution d'électricité, de gaz et d'eau

Reconnaissable à son architecture Art nouveau, la centrale hydroélectrique de Štvanice ressemble à un palais miniature posé sur une île des eaux de la Vltava à Prague. Son signe particulier le plus distinctif est indiscutablement sa tour carrée de quatre étages dont le dernier est circulaire et ouvert aux éléments. Il fait office de belvédère et est couronné d’un dôme élégant en guise de toit.

Puisant son inspiration dans l’architecture française du début du 20e siècle, l’architecte tchèque Alois Dlabač a dessiné les plans de cette centrale dont les travaux se sont terminés en 1914. Construite à la pointe occidentale de l’île de Štvanice, elle remplit toujours son rôle et même mieux qu’avant en partie grâce à l’aide de SKF.

Mavel, concepteur et fabricant de turbines chargé de la rénovation des turbines et des génératrices de la centrale, a sollicité SKF République tchèque, qui lui a proposé, en plus des roulements à rotule sur rouleaux et des roulements CARB déjà fournis, son expertise en matière d’ingénierie des applications pour une solution encore plus efficace. SKF a effectué des simulations sur ordinateur à l’aide du logiciel SKF SimPro Expert dans le but de vérifier les performances du montage proposé sous diverses conditions de fonctionnement.

Contact commercial

evolution@skf.com

« J’ai été plutôt surpris de découvrir que ce monument local et familier que j’admire depuis des années était en fait une centrale électrique et que celle-ci fonctionnait toujours, avoue Petr Ledl, responsable grand compte chez SKF. J’ai également été ravi que SKF participe au projet. »

CARB est une marque déposée du Groupe SKF.

Sur le même sujet