Ausbildung der Ingenieure von morgen
Samenkorn symbolisiert Anfang
Samenkorn symbolisiert Anfang
Die Aula der Szent István Universität in Gödöllő (SZIE) ist mit einem 120 Quadratmeter großen Relief des ungarischen Künstlers Amerigo Tot geschmückt. Es zeigt symbolisch ein Samenkorn als Ursprung aller Dinge.
Die SZIE verwendet Mittel für den Einkauf von SKF Geräten, um so das Ausbildungsniveau der Studenten zu erhöhen. Man hofft, den Know-how-Transfer zwischen der Universität, SKF und den Unternehmen der Region beschleunigen zu können. „Die Geräte könnten ohne einschlägiges Know-how nicht bedient werden“, sagt Tibor Mezei, Leiter des Dekanats der Universität. „Das Wissen bekommen wir kostenlos von SKF, indem das Unternehmen die technische Kompetenz seiner Experten der Universität zur Verfügung stellt. Die Arbeitgeber in der Region reißen sich bereits um die Studenten und zeigen zudem Interesse an den Technologien und Methoden von SKF.“
Das neue Ausbildungs- und Forschungslabor umfasst grundlegende technische Anlagen mit Zusatzgeräten für das Einstellen von Achsen und Instrumenten, darunter Schwingungs- und Temperaturmessgeräten sowie Schulungsinstrumenten für die Lagermontage.
Damit kann die Universität technisches Fachwissen auf Topniveau zu vermitteln. „Was SKF betrifft“, so der Leiter von SKF Reliability Systems, József Budinszki, „wird das Unternehmen seine langfristige Strategie verfolgen können, mehr als nur Lagertechnik anzubieten und der Welt SKF-Wissen bereitzustellen.“ Das Samenkorn ist nur der Anfang. Mehr kann erwartet werden.