Wiederverwendbare Sammelkartuschen für eine einfachere Entsorgung gebrauchter Wälzlagerschmierstoffe
Verfahren zur Schmierstoffentsorgung für Produktion und Instandhaltung werden immer wichtiger. SKF hat deswegen eine wiederverwendbare Sammelkartusche eingeführt, mit der gebrauchte Wälzlagerschmierstoffe aufgefangen werden können. Sie ist nicht nur einfach und schnell einsetzbar, sondern erfüllt auch die immer strenger werdenden Umweltziele und die ständige Notwendigkeit, Wartungsabläufe zu optimieren.
Die Kartuschen-Lösung
SKF hat eine technische Lösung entwickelt, die viele Nachteile der bisherigen Verfahren zur Schmierstoffentsorgung der Vergangenheit angehören lässt. Die wiederverwendbare Sammelkartusche verkörpert eine schnelle und einfache Methode zur Entsorgung gebrauchter Wälzlagerschmierstoffe. Sie wird in einen Adapter eingeschraubt, der direkt am Lager sitzt. Den Adapter gibt es in zwei verschiedenen Gewindegrößen: M14 x 1,5 und M16 x 1,5. Derzeit bietet SKF die Sammelkartuschen standardmäßig mit einem Fassungsvermögen von 900 ml an. Auf Anfrage sind jedoch auch größere und kleinere Füllmengen erhältlich.
Die konstruktive Lösung erlaubt die Ausnutzung des maximalen Fassungsvermögens der Sammelkartuschen. Der aufgefangene Schmierstoff bewegt einen Folgekolben, der zum Stillstand kommt, sobald kein Schmierstoff mehr nachgeschoben wird oder wenn die Sammelkartusche voll ist. Auf diese Weise wird ein Über- bzw. Auslaufen des Schmierstoffs vermieden. Die volle Kartusche wird dann abgeschraubt und durch Druck auf den Kolben entleert. Auf diese Weise lässt sich der gebrauchte Schmierstoff leicht aus der Kartusche entfernen und umweltschonend recyceln, während die Kartusche selbst gereinigt und mehrfach wiederverwendet werden kann, was eine effektive, nachhaltige und kostengünstige Lösung darstellt. Nach der Entleerung lässt sich die Kartusche dann wieder sehr leicht für die erneute Befüllung anbringen.
Die wiederverwendbaren Sammelkartuschen eignen sich für Anwendungen, in denen Großlager zum Einsatz kommen, wie beispielsweise Windkraftwerke, Gezeitenturbinen, Schiffsantriebe und Walzwerke. Sie können überall dort eingesetzt werden, wo nicht lebensdauergeschmierte Großlager verwendet werden.
Obwohl die Sammelkartuschen erst im Juli 2021 offiziell im Markt eingeführt wurden, waren bereits einen Monat später fast 20.000 davon in Windkraftanlagen montiert und erfolgreich in Betrieb gegangen. Eine derart große Zahl von Einbauten spricht für die Funktionsfähigkeit und Zuverlässigkeit des Produkts.
In all diesen Anwendungen sorgen die Sammelkartuschen für eine Verkürzung der Wartungszeiten und eine Verlängerung der Serviceintervalle. Das liegt daran, dass zum Entleeren des Produkts nur einfaches Werkzeug wie etwa ein Schraubendreher benötigt wird und eine Sammelkartusche komplett befüllt werden kann. Darüber hinaus unterstützt die Kartuschenlösung Unternehmen bei der Erreichung ihrer Umweltziele, da Schmierstoffe und Behälter getrennt voneinander entsorgt werden.
SKF bietet mit dieser Neuentwicklung Unternehmen eine sauberere und sicherere Methode zur Entsorgung von gebrauchten Wälzlagerschmierstoffen und hilft Kunden dabei, ihre Wartungsarbeiten schneller und effizienter durchzuführen.
Neue wiederverwendbare Sammelkartuschen
Weitere Informationen finden Sie auf www.skf.com