Extracción más simple de la grasa desechada con cartucho reutilizable
Los objetivos medioambientales cada vez más estrictos y la necesidad de optimizar el mantenimiento han acentuado la importancia de los métodos de extracción de la grasa entre el personal de producción y mantenimiento. Por ello SKF ha introducido un cartucho reutilizable que recogede forma fácil y rápida la grasa desechada de los rodamientos.
La solución del cartucho
SKF ofrece una solución técnica que supera muchas de las desventajas de los anteriores métodos de extracción de la grasa. El cartucho reutilizable para recoger la grasa es una forma rápida y fácil de extraer la grasa desechada de un rodamiento. Se conecta enroscándolo en un adaptador, que se acopla directamente al rodamiento. El adaptador tiene dos tamaños de rosca diferentes: M14 X 1.5 y M16 X 1.5. Actualmente SKF tiene un cartucho estándar con una capacidad de 900 ml, aunque pueden obtenerse tamaños mayores y más pequeños a pedido.
Con esta solución, el cartucho puede llenarse completamente. La grasa entrante mueve un pistón seguidor, que se para cuando el flujo de grasa desechada se detiene y cuando el cartucho está lleno. Esto evita un sobrellenado y fugas de grasa. Luego se retira el cartucho, y la grasa se vacía presionando el pistón. La grasa desechada puede vaciarse fácilmente del cartucho y reciclarse de manera apropiada, y el cartucho puede limpiarse y reutilizarse muchas veces, lo que lo convierte en una solución eficaz, sostenible y rentable. Y retirarlo y volverlo a montar para usarlo de nuevo es una operación sencilla.
Este cartucho reutilizable es apto para aplicaciones en las que se usen rodamientos de gran tamaño, como en la industria eólica y mareomotriz. Sin embargo, también puede emplearse en aplicaciones en las que se utilicen rodamientos de gran tamaño que no estén lubricados de por vida.
Aun cuando el lanzamiento oficial de este producto se hizo en julio de 2021, un mes más tarde ya se habían instalado casi 20 000 cartuchos en turbinas eólicas y estaban funcionando con éxito. Un número tan elevado de instalaciones es una prueba de su funcionalidad y confiabilidad.
En todas estas aplicaciones, el cartucho contribuye a reducir el tiempo de mantenimiento y a prolongar los intervalos de servicio. Esto se debe a que, para vaciar el dispositivo, basta con herramientas simples, como un destornillador, y el cartucho puede llenarse completamente. Y el sistema de recogida ofrece a las empresas un medio para apoyar sus objetivos medioambientales, puesto que la grasa y el cartucho no se eliminan conjuntamente.
Con este nuevo avance, SKF ofrece a las empresas una forma más limpia y segura de extraer la grasa desechada de los rodamientos, y ayuda a los clientes a efectuar sus procedimientos de mantenimiento con mayor rapidez y eficiencia.
El nuevo cartucho reutilizable
Más información en SKF.com