Gros contrat avec Goldwind
Actualité
Actualité
Goldwin, l’un des principaux fabricants chinois d’éoliennes, a conclu avec SKF un contrat d’une valeur d’environ 57 millions d’euros. Il s’agit d’une des plus grosses commandes jamais obtenues par SKF auprès de l’industrie éolienne. Goldwind a sélectionné le roulement SKF Nautilus pour le montage de l’arbre lent de sa nouvelle éolienne à entraînement direct de 2,5 MW. Ces roulements seront livrés au cours de 2011 et du premier trimestre 2012.
« Ces dernières années, nous avons entretenu d’excellentes relations avec SKF qui nous a fourni des produits et une assistance technique de haut niveau, commente Wu Gang, président de Goldwind. En outre, SKF a offert des solutions de R&D intégrées qui se sont avérées très efficaces pour nos éoliennes. »
Goldwind et SKF collaborent étroitement depuis de nombreuses années et ont conclu en 2006 un accord de partenariat stratégique dans le but de renforcer encore cette co-opération. Ces deux dernières années, celui-ci a permis de développer une technologie de pointe parallèlement à la hausse rapide de la demande d’énergie éolienne en Chine.
En 2010, SKF a reçu le prix du meilleur fournisseur global décerné par Goldwind.