Plus propre
Deux ingénieurs SKF ont inventé une méthode de nettoyage des pièces industrielles qui utilise l’eau de pluie comme agent nettoyant.
Deux ingénieurs SKF ont inventé une méthode de nettoyage des pièces industrielles qui utilise l’eau de pluie comme agent nettoyant.
Günter Strasser, responsable ingénierie industrielle pour la production des roulements à rouleaux coniques à Schweinfurt, en Allemagne, et Thomas Gawronski, responsable du traitement thermique à l’usine SKF de Lüchow, en Allemagne, ont associé une nouvelle procédure d’immersion à l’utilisation de l’eau de pluie.
Dans cette procédure innovante, qui remplace un lavage à haute pression gourmand en énergie, des pièces huileuses, entraînées par le ruissellement de l’eau, sont immergées par le dessus dans une boîte perforée au cours du processus de fabrication. Une pompe spéciale est également utilisée pour déplacer environ 200 m3 d’eau à l’heure en circuit fermé. L’huile est évacuée en continu dans un séparateur.
L’eau utilisée dans ce processus doit être très douce pour un fonctionnement correct du nettoyage par immersion. Auparavant, l’eau du réseau local, très dure, devait être adoucie dans un système à osmose consommant des quantités importantes d’énergie et de produits chimiques.
Les ingénieurs ont découvert qu’avec l’eau de pluie, les produits de nettoyage chimiques n’étaient plus nécessaires et qu’il était possible d’abaisser la température de l’eau de lavage tout en obtenant une température plus stable pour toutes les pièces.