行业

持续运转

除了计划内停机,瑞典伊格森德纸浆和纸板厂的机器全年都在高温、潮湿和高压的条件下日夜运转不停。SKF的监测装置在确保设备持续运行方面发挥着至关重要的作用。

相关内容

位于瑞典北部的伊格森德纸浆和纸板厂为Invercote和Incada这两家世界领先品牌供应纸板。因其产品质量优异,坚固耐用且设计灵活多样,深受各全球知名食品生产商、香槟生产商和香水制造商的青睐。

为市场供应品质上乘的包装材料殊为不易。一方面,客户对质量有严格的要求。另一方面,为了满足旺盛的市场需求,纸厂必须持续运转。除了计划内维护停机外,纸厂设备需要日夜不停地运转,全年无休。

这绝非易事,因为纸厂设备在极端的高温、潮湿和高压条件下已接近运行极限。严苛工况会对包括轴承在内的机器部件造成不利影响。故障风险是伊格森德一直关注的问题。由于生产工艺的各个环节具有循环、精益且彼此关联的特点,生产过程中一旦意外停机,每小时的损失成本高达20万瑞典克朗(18,000欧元)。

伊格森德工厂的两个蒸煮塔分别用于蒸煮松木和桦木。

监测流程

然而,这些机器很少出现故障,这要归功于伊格森德全面细致的监测流程,而SKF提供的支持在其中起到了至关重要的作用。该纸厂几乎用到了SKF所有系列的轴承,因此SKF每三周就会到访伊格森德进行定期检查。两家公司有着密切的合作关系。

这次我们很幸运。要是晚发现几个小时,它可能就会完全失效。


纸厂的一些设备安装了自动监测装置,其他设备则需要人工检查。SKF监测装置可以轻松收集和解读机器数据,供负责监测特定机器的人员进行分析。纸厂共设有约250个与SKF状态监测装置相连接的测量点。

我们通过一个例子来了解监测系统是如何工作的。当监测团队的成员Lennart注意到他所监测的一台机器的性能报告图中出现异常时,他利用计划停机来检查被标记的CARB滚子轴承。

几天后,轴承拆卸后,团队发现它已到了即将发生故障的地步。“这次我们很幸运。”Lennart说:“要是晚发现几个小时,它可能就会完全失效。”

SKF与伊格森德

能够参与伊格森德纸厂的工艺流程,SKF感到自豪。在这种浆纸一体化且要求严苛的运行环境中,硬件、软件、知识和经验需要高度匹配、相辅相成,才能实现设备的可靠运行。值得庆幸的是,伊格森德和SKF在这一领域拥有400多年的经验和知识积累。

伊格森德纸厂

伊格森德纸浆厂创建于1685年,以其所在的小镇命名,该镇位于被联合国教科文组织列为世界遗产的瑞典东北部高海岸地区。纸板厂位于北面36公里处的Strömsbruk。

如今,Holmen集团拥有这家纸浆和纸板厂大部分的股权。Holmen集团投入巨资,致力于将伊格森德打造成世界领先企业。

伊格森德采用了高度可持续的方式生产高端纸品。这座浆纸一体化工厂管理着不同种类的原材料,并将其生产中产生的所有废物用于纸浆或能源生产。

所有用于制造纸板的纸浆都是在现场生产的,并在湿态下被泵送到纸板机上。如同酸奶般粘稠的木浆在巨大的水塔中煮沸,然后再进行干燥、压制、卷制,完成交付前所有准备。

纸厂在运行过程中不仅生产了它所需要的所有热量,还可以为附近社区提供区域供暖。纸厂所用电力基本实现了自给自足。