轴承安装的未来
轴承安装是影响轴承性能和使用寿命的一个重要方面。据估计,在工业应用中,轴承的过早失效有六分之一与安装和操作错误有关。现在,由于新的数字工具的出现,很多此类错误得以有效避免。
现实情况
然而,对于很多技术人员来说,安装指南和方法貌似不是那么重要。依靠多年的经验,他们可以在没有帮助的情况下应付大多数工作。但是时间管理的问题对大多数人来说都压倒性的;在工厂里,日常工作纷繁芜杂,可能需要在许多不同应用中快速执行各种任务。这意味着基本上没有时间成为轴承安装方面的专家。但考虑到存储、安全、操作、工具、组件、正确的安装过程等方面的复杂性,仅仅依靠一般的维护经验还是不够的。
更重要的是,即使有一定的经验,如果要替换的轴承是什么类型时,你该怎么办? 或者如果更换的轴承不能直接取出来怎么办? 那么接下来你该怎么办?当你在做其他事情的时候,花时间确定轴承类型并寻找正确的安装方法可能不太现实;紧凑的日程不仅意味着很难抽出时间去找说明书或者了解轴承的相关信息。它还会影响后续工作以及与其他团队成员共享相关信息。容易交接的解决方案少之又少,维护团队正在努力寻找更有效的协作方式。
但不仅仅是轴承选择问题,安装本身或日常事务都会对许多公司的维护操作带来挑战。有些公司还会面临熟练工人短缺问题。同时,提高可靠性方面面临的压力也越来越大,降低成本、降低人员配备水平方面也是如此。无论您如何看待安装,对效率和精度方面的需求似乎与大部分从业人士的日常工作总是存在冲突。
随时协助
作为轴承和相关服务方面的行业翘楚,SKF 经常收到很多公司的请求,要求提供新的工具和解决方案。滚动轴承的安装也不例外。SKF 技术部的高级项目经理 Linus Waltherius 制定了明确目标,即制定切实可用的解决方案,立志解决轴承安装问题。很快就提出了一个可行假设:如果你能将成功安装需要的所有知识掌握在手中,那将会怎么样?
这一观点看上起与这一领域的人员所寻求的答案不谋而合。“当我们询问我们的客户,我们如何能使用新技术在他们安装轴承时对他们更好地提供支持时,他们的答案惊人地一致:快速掌握产品信息和维护指南”,Linus 说。
经过多次访谈、研讨或和测试后,最后的解决方案应运而生,那就是 SKF Bearing Assist —— 一款易于使用的移动应用程序,旨在确保通过分步过程完成整个安装程序,从而实现快速、正确和方便安装。
这款应用实现了结构化的工作方式。它易于理解和使用。
我立即为我的员工提供了手机,这样他们能够开始将我们的维护工作记录在应用之中。我们也将这款应用与外部安装人员分享,这样他们能够获得指导,从而能帮助他们完成工作,这减少了我们的工作量。而一旦他们完成工作,我们可以在应用中查看清单。所以,我真的很喜欢 SKF Bearing Assist 应用程序这种新的工作方式。Ove Jansson
瑞典 Norrkoping Holmen Paper AB 轧钢厂经理
全程指导
新的数字化工具旨在对安装轴承的每个人提供支持。通过输入轴承名称或者扫描包装上的二维码,用户就可以访问产品信息和安装指南。核对轴承详情,确保在安装之前选择的轴承是正确的。如上所述,这一点是重中之重。而通过搜索轴承尺寸和轴承,用户能选择适当的轴承,同时也能跟踪最近的轴承更换情况。
这一应用程序也对轴承安装准备提供支持,包括正确工具和设备等相关信息。此外,还配有一个清单,确保不会遗漏。“新的 SKF Bearing Assist 应用程序不仅使您在安装轴承时能解决精力和时间”,Linus 解释道,“它实际上改善了您的安装技能和方法”。
但事实远远不止于此。应用程序的文档功能可以帮助制定高效的维护准则。例如,您可以创建一个团队,并邀请同事交流经验,分享知识。也提供了与同事分享安装记录和照片的功能,从而实现无声交接。简而言之,SKF Bearing Assist 涵盖了从计划到完成安装到分享的方方面面,确保总是能提供正确的信息和指南,从而确保安装成功。
适合未来技术人员的工具
推动应用程序开发过程的一个关键原因是,行业招募维护人员的难度越来越大。这意味着,对有效数字工具的需求日益增长,从而对那些缺乏多年实地经验的人提供支持。 正如 Linus 所说,“我们明确需要开发一款能够将新员工变为专家的工具”。
安装的确是轴承寿命周期中的重要步骤,对工业应用的生产效率和可靠性有着举足轻重的影响。现在,随着许多长期存在的安装问题解决方案进入数字领域,SKF Bearing Assist 为每个人提供了更有效、更便利的帮助 —— 适合安装或更换 SKF 轴承的所有人员,无论是否拥有经验。“通过为客户创造价值和提供更好的用户体验,我们旨在增强我们在轴承行业的领导地位,成为下一代维护技术人员的首选品牌”,Linus 总结道。