适用于重污染环境的新轴承单元
优异的密封性能和更强的锁紧能力使UC 300球轴承单元成为重污染工业环境的理想选择。
SKF新推出的UC 300系列球轴承单元具有卓越的密封性能和更强的锁紧能力,并可与所有符合日本工业标准(JIS)的轴承座互换。新产品的推出扩充了SKF的UC球轴承单元系列,提供了可靠和全面的轴承选择,而且交货期短。
UC 300球轴承单元非常适合在污染严重的工业场合中使用。在这种环境中,经常会因为泥浆、灰尘、木屑或水等加工材料进入轴承而造成轴承寿命缩短。为了解决这些问题,UC 300系列采用了经实地测试的密封技术。该系列球轴承还采用了坚固的轴承座设计,以尽可能地减少灰尘或湿气积聚区。
SKF产品经理Jerome Pommereul说道:“无论工程师的需求是什么,他们现在都可以从一个统一、快捷和值得信赖的来源获得经过验证、优质和可靠的球轴承单元。”
“该系列球轴承具有更强的抗污染和抗振动能力,因此使用寿命更长,将显著提高旋转设备的性能,并减少因轴承故障造成的生产力损失。客户还能通过减少更换和维修次数来节约成本。 ”
UC 300系列的孔径范围可达100毫米。典型应用包括输送机、皮带轮、链传动装置以及起重机。